Österreich | deutsch

13.06.2016

Recht und Normen in Brasilien

Weltweite Sicherheit für Maschinen und Anlagen: Erfahren Sie jetzt mehr über die Besonderheiten in Brasilien!

Das brasilianische Komitee Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) hat nur einen Teil der ISO/IEC-Normen in nationale Gesetzgebung umgewandelt. Oft wechseln jedoch die großen brasilianischen Unternehmen zu ISO/IEC-Normen, bevor ABNT sie in die brasilianische Gesetzgebung integrieren kann, um der Globalisierung und den Marktanforderungen gerecht zu werden.


NRs – Die brasilianischen Richtlinien

In Brasilien wird die nationale Arbeitsschutzvorschrift vom Arbeitsministerium überwacht. Sie basiert auf dem konsolidierten Arbeitsrecht (Consolidation of Labor Laws (CLT)), das durch die Rechtsverordnung 5452 vom 1. Mai 1943 in Kraft gesetzt wurde. CLT vereinheitlicht das Arbeitsrecht in Brasilien und regelt dabei individuelle und kollektive Arbeitsbeziehungen. Innerhalb dieser Rechtsverordnung legen die als NRs bekannten Rechtsnormen die erforderlichen Verfahren fest, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten. NRs haben gewisse Ähnlichkeit mit den Europäischen Richtlinien, da sie bestimmte gesetzliche Vorschriften enthalten, die umzusetzen sind. Ihr Geltungsbereich muss durch einen Verweis auf Normen nachgewiesen werden.


Die NR-12 in Brasilien/ Die Richtlinie für Maschinensicherheit

Insgesamt gibt es 36 NRs, die für Sicherheit gelten, einschließlich der NR-12, der Richtlinie für Maschinensicherheit. Alle in öffentlichen und privaten Unternehmen beschäftigten und bei CLT registrierten Arbeiter haben sich an diese Regelungen zu halten. Ziel der NR-12 war es, zu gewährleisten, dass die Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit von Maschinen, sowohl neuer als auch gebrauchter, den Anforderungen auf Weltklasseniveau entsprechen.


Inhalt der NR-12

Das Hauptziel der Norm ist, sicherzustellen, dass eine neue Generation von Maschinen inhärent sicher ist mit vollständigen Daten über Transport, Anwendung, Wartung und Entsorgung. Gleichzeitig sieht die Norm Maßnahmen für die Anpassung bestehender Maschinen vor. Sie legt auch Anforderungen für geplante vorbeugende Wartung dar. Anforderungen für die Verschrottung alter Maschinen sind ebenfalls vorhanden, um den Verkauf veralteter Maschinen zu vermeiden, die nicht in zureichendem Maße gemäß den Sicherheitsbestimmungen aufgerüstet wurden. Die Bestimmungen sehen nun vor, dass eine Maschine vor einem Wiederverkauf so aufgerüstet werden muss, dass sie den Sicherheitsstandards entspricht.


Einsatz, Kauf und Verkauf von Maschinen in Brasilien

Wenn Sie in Brasilien Maschinen einsetzen, kaufen bzw. verkaufen, sollten Sie die speziellen Anforderungen der NR-12 kennen. Pilz kann Sie als Partner von der Risikobeurteilung bis zur Sicherheitsvalidierung begleiten, um die Konformität der Maschine mit den Anforderungen der NR-12 zu gewährleisten. Wir sind international vertreten und kennen alle Anforderungen Ihres jeweiligen Landes.


Weitere Informationen:

Fachbuch rund um Normen zur funktionalen Sicherheit

Dienstleistungen von Pilz

Recht und Normen in Brasilien
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at