Österreich | deutsch

01.12.2017

Erste sichere SPS-Steuerung mit Schutzart IP67

Mit der SPS-Steuerung PSS67 PLC verfügt das Automatisierungssystem PSS 4000 über die erste sichere Steuerung mit Schutzart IP67. Damit meistern Sie Ihre Automatisierungsaufgaben jetzt auch ohne Schaltschrank!

Sie möchten aus Kosten- oder Platzgründen auf einen großen Schaltschrank verzichten und Ihre Steuerung direkt an der Maschine anbringen? Sie suchen nach einer sicheren Steuerung, die sich außerhalb des Schaltschranks montieren lässt? Dann setzen Sie auf unsere neue, sichere SPS-Steuerung mit Schutzart IP67 für das Automatisierungssystem PSS 4000!


Automatisierung nach Maß

Das Automatisierungssystem PSS 4000 stellen Sie individuell nach Ihren Anforderungen zusammen. Dafür stehen Ihnen Steuerungen, E/A-Module sowie die passende Visualisierungs- und Engineering-Software zur Verfügung. Mit der SPS-Steuerung PSS67 PLC bieten wir Ihnen nun eine Lösung für die dezentrale Automation ohne Schaltschrank in Schutzart IP67.

Die Steuerung PSS67 PLC1 16FDI ist vollvergossen und dadurch mechanisch besonders robust. Somit ist sie auch in staubigen oder feuchten Umgebungen voll funktionsfähig. Die optimale Ergänzung für den dezentralen Einsatz im Feld ist das Modul PSS67 IO1 16FDI in der Schutzklasse IP67. Es überträgt sichere und nicht sichere Eingangssignale auf Feldebene.


Einfache Montage und Programmierung

Sie montieren die Steuerung PSS67 PLC nah am eigentlichen Prozess – ganz ohne Schaltschrank. Dadurch sparen Sie nicht nur Platz, auch der Verkabelungs- und Verdrahtungsaufwand reduziert sich im Vergleich zu schaltschrankbasierten Systemen deutlich.

Die Steuerung PSS67 PLC programmieren Sie ebenso wie die IP20-Steuerung PSSuniversal PLC des Automatisierungssystems PSS 4000 mit der Engineering-Software PAS4000. Mit der Visualisierungssoftware PASvisu haben Sie zusätzlich Ihre komplette Anlage jederzeit im Blick.


Zeit sparen beim Gerätetausch

Wie beim Automatisierungssystem PSS 4000 können Sie auch bei den IP67-Komponenten Ihre Projekte auf einer geschützt eingebauten microSD-Karte speichern. Bei Gerätetausch stecken Sie lediglich die microSD-Karte um. Eine Neukonfiguration oder -programmierung Ihres Projekts ist nicht notwendig.


Weitere Informationen:

SPS-Steuerung PSS67 PLC
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at