Österreich | deutsch

Success Stories

Unsere Erfolgsgeschichten

Vertrauen Sie bei der Automatisierung Ihrer Anlagen und Maschinen auf den Technologieführer der sicheren Automation und sorgen Sie so nicht nur für eine komplette, sondern auch sichere Lösung für Ihre Mitarbeiter, und das weltweit. Schreiben Sie mit uns Ihre eigene Erfolgsgeschichte!

Zusammen mit unseren Kunden erarbeiten wir leistungsfähige Automatisierungskonzepte, die Sicherheit und Produktivität in Einklang bringen – von der Beratung bis hin zur kompletten Lösung, exakt nach Kundenwunsch, ohne Kompromisse bei der Automatisierung.

Sie finden hier eine beispielhafte Zusammenstellung unserer Erfolgsgeschichten, sortiert nach Branche und Produkten.

Success Stories
Produkte
Branche
Filter zurücksetzen
Logo Seilbahn Zugspitze

Sicherheit und Automation für die Seilbahn Zugspitze

Für die „Seilbahn Zugspitze" entwickelte Pilz gemeinsam mit der FREY AG Stans eine sichere Automatisierungslösung, die die gesamte Seilbahn-Anlage steuert. Dass das Automatisierungssystem PSS 4000 sowohl Sicherheits- als auch Automatisierungsfunktionen steuern kann, war ausschlaggebend für die Wahl dieser Lösung.

Komplettlösung mit PSS 4000
Logo Wächter Packautomation GmbH & Co. KG

Clever falten mit PSENslock und PNOZmulti 2

In der Verpackungsindustrie sind Flexibilität, Effizienz und Sicherheit insbesondere in End-of-Line Prozessen unabdingbar. Bei der Entwicklung einer Aufrichtanlage für Kartonagen hat sich Wächter Packautomation bewusst für Pilz entschieden. Denn mit dem PNOZmulti 2 und PSENslock wurden alle Anforderungen für die Applikation erfüllt.

Effizientes Duo PNOZmulti 2 & PSENslock
SRW Automation & Service Logo

Sichere Abläufe mit Sicherheits-Lichtgittern PSENopt II

Gleich an zwei unterschiedlichen Anlagen hat sich SRW für eine barrierelose Sicherheitslösung von Pilz entschieden: An einer Kartonagen-Abfüllanlage, die per Fördertechnik zugeführte Kartons aufrichtet und durch einen Roboter anschließend in Transportbehälter gestapelt werden, sichern Lichtgitter PSENopt II Typ 3 den Ablauf.

Barrierelose Lösung mit PSENopt II Typ 3
Logo Opel

Adams Motor mit SafetyEYE sicher verpackt

Am Standort Opel in Wien werden täglich bis zu zehn Container mit Getrieben und Motoren verpackt und an die weltweiten Produktionsstätten verschickt. Damit der vollautomatisierte Verpackungsprozess effizient, sicher und reibungslos abläuft, setzt Opel auf das sichere SafeEye.

Barrierefreie Überwachung mit SafetyEYE
Logo Homag Group AG

PNOZmulti: Automatisierung für die Nullfuge

Bei der Kantenbearbeitung in seinen Maschinen für die Möbelindustrie setzt HOMAG unter anderem auf den Einsatz von Hochleistungslasern – und in dem Zug auch auf das frei konfigurierbare Sicherheitssystem PNOZmulti von Pilz. So stellt HOMAG die Vermeidung möglicher Gefahren am Arbeitsplatz des Maschinenbedieners sicher.

Gefahrenabsicherung mit PNOZmulti
Logo Xactools GmbH

Pilz Servoverstärker für alle Antriebe

Xactools hat sich auf automatisierte Sonderlösungen in der Zuführ-, Palettier- und Messtechnik spezialisiert. Mit dem universellen Servoverstärker PMCtendo DD5 von Pilz und einer Profinet-Anbindung kann das Unternehmen sämtliche Motoren schnell, präzise und einfach ansteuern.

Leistungsstarke Regler für alle Antriebe
Logo Schweizer Electronic

Mit dem Automatisierungssystem PSS 4000 Loks sicher bewegen

Der Bahntechnik-Spezialist Schweizer Electronic AG bietet innovative Lösungen zur Sicherung von Baustellen, Bahnübergängen sowie Funkfernsteuerungen für Lokomotiven. Bei der Fernsteuerung einer Güterzuglok von Bombardier überprüft das Automatisierungssystem PSS 4000-R(ail) als Schnittstelle zwischen Empfänger und Loksteuerung Signale auf Plausibilität und Widerspruchsfreiheit und sorgt so für die geforderte Sicherheit nach SIL3.

Bahnabsicherung mit PSS 4000
Logo De Lijn

Metro dank dem Automatisierungssystem PSS 4000 pünktlicher

Die Verkehrsgesellschaft DeLijn betreibt das Metro-Netz der belgischen Metropole Antwerpen. Am Schnittpunkt dreier Metrolinien mitten unter der City ersetzt das industrieerprobte, SIL 4-fähige Automatisierungssystem PSS4000 die veraltete Steuerungs-Technik. Die Modernisierung erfolgte Schritt für Schritt ohne Unterbrechungen des laufenden Betriebs.

Mehr zum Automatisierungssystem für den Bahnbetrieb
Logo Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

Reproduzierbare Automatisierungslösung

Bei Neuentwicklungen wie bei Retrofits legt das Maschinenbauunternehmen Brodbeck Wert auf Sicherheitslösungen und Komponenten von Pilz, die sich auf mehrere Anlagen übertragen lassen. So wie das Steuerungssystem PNOZmulti 2, das Schutztürsystem PSENmlock und der codierte Sicherheitsschalter PSENcode.

Reproduzierbare Automatisierungs- und Sicherheitslösungen