Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Set de medición de colisiones PRMS para la Human-Robot Collaboration

Concepto "todo incluido" para la validación de seguridad de aplicaciones HRC

Set de medición de colisiones PRMS para la Human-Robot Collaboration

Human-Robot Collaboration: el robot seguro no existe; en cambio, sí que existe la aplicación robótica segura.

La creciente interacción entre operadores y robots exige técnicas y soluciones nuevas en el campo de la robótica. El Pilz Robot Measurement System PRMS abre camino hacia una Human-Robot Collaboration (HRC) segura y conforme a lo establecido en la norma ISO/TS 15066. Con el set de medición de colisiones PRMS se validan aplicaciones Human-Robot mediante la determinación de la fuerza y la presión que pueden originar una posible colisión.

Gracias a nuestro concepto "todo incluido" dispondrá siempre del producto más actual para la medición de colisiones. El PRMS se puede comprar o alquilar. A través del mantenimiento, software, actualizaciones y calibración periódica se garantiza que la medición sea en todo momento conforme a la normativa.

Vea el set de medición de colisiones PRMS en acción: medición de colisiones conforme a la norma ISO/TS 15066

La Human-Robot Collaboration establece elevados requisitos en materia de seguridad porque el operador y el robot comparten el mismo espacio de trabajo sin que medien vallas de protección.
La especificación técnica ISO/TS 15066 se publicó con la protección del trabajador como objetivo primordial. Según la ISO/TS 15066, en las aplicaciones HRC del método 4 (sin vallas de protección) deben considerarse límites de dolor en caso de una posible colisión. Si el choque entre el operador y la máquina se mantiene dentro de estos límites, significa que la aplicación cumple la normativa. En cada aplicación Human-Robot deben realizarse, por tanto, las mediciones pertinentes. Descubra más sobre PRMS en el vídeo.

Funcionamiento del set de medición de colisiones

Medición de fuerza (dinamometría)

El dinamómetro está provisto de muelles y sensores que miden la fuerzas que se transmiten al cuerpo humano.
En la medición de fuerza intervienen nueve muelles con constantes de fuerza elástica diferentes que reproducen las distintas regiones del cuerpo.

Medición de presión

La presión ejercida a nivel local se mide con películas indicadoras de presión y se compara con los valores límite establecidos en la normativa.
Con una herramienta de software intuitiva se validan y digitalizan los valores dinamométricos y se crean los informes de ensayo.

Medición de colisiones con PRMS

Concepto "todo incluido"

Set de medición de colisiones PRMS
  • Alquilar o comprar, según la necesidad
  • Curso de formación sobre el producto, 1 día de duración
  • Dinamómetro PRMSmdf (medición de fuerza)
  • Películas indicadoras de presión
  • Elementos de compresión
  • Escáner para evaluación de las películas indicadoras de presión
  • After Sales Package avanzado (incluye mantenimiento, calibración y actualizaciones de software)
  • El concepto de alquiler incluye mantenimiento, calibración y actualizaciones periódicas
  • Maletín de transporte robusto

Las ventajas del set de medición de colisiones

  • Medición de fuerza y presión conforme a lo establecido en la normativa
  • Validación de seguridad precisa
  • Aplicación orientada a la práctica
  • Procedimiento de medición estandarizado
  • Evaluación realista de puestos de trabajo
  • Manejo sencillo de un producto compacto y ligero
  • Software con herramientas de protocolo que facilitan la evaluación, visualización y documentación
  • Adaptación flexible a las condiciones del entorno, p. ej., mediante muelles libremente accesibles

Características del set de medición de colisiones

PRMS al detalle
  • Fabricación resistente
  • Componentes de calidad
  • Muelles libremente accesibles
  • Software con licencia y herramientas de protocolo

Gama de productos: Set de medición de colisiones PRMS

Gama de productos: Set de medición de colisiones PRMS

Set de medición de colisiones PRMS

El set de medición de colisiones PRMS se utiliza para la validación de seguridad de la Human-Robot Collaboration y sirve para registrar la fuerza y la presión transmitidas en una posible colisión. El PRMS se puede comprar o alquilar.

No document created for '0010800232713780QG'.

This teaser will not be shown on frontend.

Recambios PRMS

Los recambios para el set de medición de colisiones PRMS comprenden muelles, películas indicadoras de presión y elementos de compresión, además de escáner y certificado de calibración.

PRMS Assistant

El intuitivo software PRMS Assistant facilita los procesos de instalación y documentación.

Servicios PRMS

Realice mantenimientos y calibraciones periódicas de su set de medición de colisiones. Es la única manera de garantizar mediciones permanentes y conformes a la normativa.

Descarga
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es