Comparar 0
Vídeo tutorial
Sitio web mundial | español
Está comparando de 6 productos

Safety Calculator PAScal

Herramienta de cálculo para verificar la seguridad funcional

Safety Calculator PAScal calcula el PL (nivel de prestaciones) y el SIL (nivel de integridad de la seguridad) que pueden alcanzar las funciones de seguridad de máquinas e instalaciones en función de los componentes utilizados. El resultado se verifica sobre la base del PL requerido según UNE-EN ISO 13849 y SIL según UNE-EN/IEC 62061 y la herramienta indica si se precisan medidas. Descubra toda la complejidad de PAScal en una animación realmente entretenida.

Descarga gratuita y contacto

El software libre de PAScal puede descargarse gratuitamente. Según la necesidad, puede adquirirse además una clave de licencia para utilizar la versión completa, que incluye numerosas funciones adicionales.

Nuestra línea de información y consulta internacional para preguntas sobre Pascal: +49 711 3409-444 o support@pilz.com

Benefíciese de las ventajas de la herramienta de cálculo PAScal.

  • Cálculo de funciones de seguridad según UNE-EN ISO 13849-1
  • Administración fiable y organizada de proyectos grandes
  • La administración de proyectos descentralizada en la red de la empresa favorece el trabajo en equipo
  • Localización sencilla de componentes gracias a la función de búsqueda
  • Actualización automática del proyecto si se producen modificaciones de las bibliotecas
  • Informes y control en 6 idiomas
  • Certificación de los cálculos por el TÜV-Süd
  • Confidencialidad de los datos (PAScal se ejecuta en el sistema del usuario)
  • Posibilidad de transferencia de datos de herramientas de edición de riesgos
  • Productos independientes gracias a la importación y exportación de bibliotecas propietarias (VDMA 66413, Sistema, Excel, formato PAScal, etc.)
Benefíciese de las ventajas de la herramienta de cálculo PAScal.

Máximo rendimiento con numerosas funciones

Máximo rendimiento con numerosas funciones
  • PAScal admite el formato de biblioteca VDMA 66413
  • Representación unificada de datos de todos los fabricantes
  • El editor permite crear bibliotecas de componentes propias y la exportación a otros formatos de biblioteca, por ejemplo, el formato VDMA 66413.

Aplicaciones

Paso 1: creación de un proyecto conforme a UNE-EN ISO 13849-1

En el primer paso se registran los datos generales del proyecto o de la máquina mediante un proceso predeterminado o directamente en la administración de proyectos. El seguimiento de la versión puede ser automático a tenor de la fecha actual o un número de versión asignado libremente.

Creación de un proyecto conforme a UNE-EN ISO 13849-1

Paso 2: Creación de la función de seguridad conforme a UNE-EN ISO 13849-1

A continuación se crean paso a paso las funciones de seguridad correspondientes a cada riesgo. Para ello se denomina cada función de seguridad y se describe su función. Los PLr requeridos (según UNE-EN ISO 13849) se introducen directamente o se determinan mediante los gráficos de riesgo.

Creación de la función de seguridad conforme a UNE-EN ISO 13849-1

Paso 3: Modelación de las funciones de seguridad conforme a UNE-EN ISO 13849-1

El siguiente paso consiste en modelar las diferentes funciones de seguridad con los esquemas de conexiones existentes. Las completas bibliotecas evitan casi siempre tener que registrar componentes manualmente; en su lugar, se arrastran de las bibliotecas a la ventana del editor mediante la función "Arrastrar y soltar".

Función de búsqueda de diferentes componentes

Cuanto mayor es el número de bibliotecas y componentes que se han creado, más difícil es identificar los componentes correctos según UNE-EN ISO 13849. Por esta razón, existe una función de búsqueda que facilita la tarea. Las distintas versiones o los tipos de utilización de un dispositivo no han de elegirse hasta después de seleccionar el dispositivo base. Para que la evaluación sea más significativa, pueden añadirse en cualquier momento documentos, imágenes, esquemas de conexiones y similares.

¿Los componentes son productos cuyo desgaste depende de un número de ciclos o maniobras? En este caso, existe una herramienta de conversión integrada que determina estos valores a partir de los datos normalmente disponibles. El Safety Calculator muestra los datos necesarios para cada dispositivo o estructura.

Naturalmente, la herramienta evalúa también el CCF (= Common Cause Failure [fallo de causa común]). El catálogo de preguntas de la norma UNE-EN ISO 13849-1 es una lista de comprobación que sirve de referencia para añadir comentarios a las entradas.

En los elementos críticos se emiten advertencias mientras no se haya alcanzado el nivel de seguridad requerido PLr. Durante el proceso de modelación puede consultarse en la pestaña de resultados SRP/CS el estado actual de la evaluación de todas las funciones de seguridad según UNE-EN ISO 13849-1 o 62061.

Modelación de las funciones de seguridad conforme a UNE-EN ISO 13849-1
Función de búsqueda de diferentes componentes
Catálogo de preguntas de la norma UNE-EN ISO 13849-1 en forma de lista de comprobación

Paso 4: evaluación final e informe según UNE-EN ISO 13849-1

El informe final contiene la información necesaria para el archivo y puede adaptarse a los requisitos de alcance, diseño e idioma.

Puesto que rara vez hay que comenzar desde cero, es posible reutilizar muchas de las características en el siguiente proyecto. Esto simplifica en gran medida la determinación del nivel de seguridad según UNE-EN ISO 13849-1.

Evaluación final e informe según UNE-EN ISO 13849-1

Nuestra gama de productos: Safety Calculator PAScal

Safety Calculator PAScal. Licencias

Elija la licencia de Safety Calculator PAScal que mejor se ajuste a sus necesidades.

Descarga
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
América

  • Brasil: + 55 11 4942-7028
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300

Europa

  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Turquía: +90 216 5775552
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suiza: +41 62 88979 32
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 462203

Pacífico asiático

  • China: +86 21 60880878-216
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Taiwán: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350