Belgique | français

3 juin 2019

Collaboration homme / robot 4.0 : CHR conforme aux normes avec le kit de mesure de collision PRMS

Le kit de mesure de collision PRMS, le Pilz Robot Measurement System, sert à la mesure de la force et de la pression pour la validation des applications CHR (collaboration homme / robot) selon la méthode 4 de l’ISO/TS 15066. En raison de la forte demande de nos clients, le PRMS existe maintenant à l’achat – en plus du concept de location éprouvé !

Le PRMS vous offre de nombreux avantages : à l’aide du logiciel PRMS Assistant correspondant, vous pouvez analyser en toute convivialité les valeurs de mesure de la force et de la pression. Le package complet contient une formation d’une journée lors de laquelle est dispensée l’utilisation du kit, en plus de l’explication du système de mesure et de la situation normative. D’autre part, le contrat de location tout compris contient la maintenance et le calibrage ainsi que l’actualisation du logiciel pour le PRMS. Avec les nouveaux éléments de compression en silicone, l’appareil de mesure est désormais plus maniable et reproduit des valeurs consolidées à partir de l’ISO/TS 15066.

Notre expert en Sécurité robot vous explique dans une vidéo comment utiliser le PRMS et quels avantages il vous procure.

Accès à la vidéo sur le PRMS

Kit de mesure de collision PRMS en fonctionnement
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be