Belgique | français

Qualité chez Pilz

Système de gestion de la qualité de Pilz selon l’EN ISO 9001

La société Pilz GmbH & Co. KG compte parmi les premières entreprises d’Allemagne à avoir été certifiées dans le domaine des systèmes électroniques industriels en 1994. Pilz détient le certificat depuis 1994 sans interruption. Grâce au strict respect de l’ISO 9001, Pilz fournit à ses clients l’assurance que tout est mis en œuvre dans chaque phase de création pour délivrer des produits parfaits et d’excellente qualité.

Pilz considère les audits internes et externes comme un défi pour s’améliorer en permanence dans tous les domaines. Pour Pilz, cela fait partie intégrante de la philosophie de l’entreprise au service des clients et des fournisseurs, des employés et de la société.

Certification ISO 9001

Lignes directrices de la qualité

Système de gestion de la qualité de Pilz selon l’EN ISO 9001

Autres certifications

Homologation TÜV Süd

Sites de production contrôlés et surveillés en permanence

Le TÜV Süd confirme à Pilz que les produits fabriqués sur les sites ainsi que les équipements et mesures utilisés sont appropriés pour fabriquer des produits électroniques de grande qualité. Il a fallu pour cela prouver, dans des conditions strictement définies, que les sites de fabrication présentent une organisation technique et une gestion qui garantissent une qualité constante en matière de fabrication et de produits. L’autorisation d’apposer un sigle de contrôle TÜV Süd est liée à des conditions strictes qui sont régulièrement contrôlées et surveillées par l’organisme de contrôle TÜV Süd.

Functional Safety Management (FSM) du développement certifié

Le développement de Pilz se déroule suivant un système de gestion avec des conditions et des prescriptions strictes (Functional Safety Management) qui satisfait aux exigences de l’EN/CEI 61508.

Le FSM a été contrôlé par le TÜV suivant des critères stricts et confirmé par un certificat. Les processus et les mesures de départ sont soumis à un contrôle strict, répété chaque année.

Certification FSM

Organisme de contrôle accrédité par la DAkks conformément à l’ISO/CEI 17020

Pilz – votre partenaire pour l’inspection des dispositifs de protection et la sécurité des machines

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern (Allemagne) est accréditée en tant qu’organisme de contrôle indépendant par l’organisme d’accréditation allemand DAkkS conformément à l’ISO/CEI 17020. Par conséquent, notre service fait preuve d’objectivité et garantit une grande disponibilité de vos machines.
Le rapport d’inspection vous est remis et nous le discutons avec vous. Si le contrôle ne présente pas d’irrégularités, le tampon de contrôle Pilz est apposé sur la machine.

Étendue de l’accréditation

Organisme de contrôle CEM accrédité

Depuis 2004, Pilz est accréditée en tant qu’organisme de contrôle indépendant par la DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle – organisme d’accréditation allemand). Cela confère à la société Pilz GmbH & Co. KG à Ostfildern la compétence d’exécuter des contrôles dans les domaines de la compatibilité électromagnétique (CEM) et de la sécurité électrique (contrôles environnementaux), et permet à l’entreprise d’établir des rapports d’examens reconnus dans le monde entier selon l’ISO 17025.

Accréditation de l’organisme de contrôle CEM

Organisme de contrôle indépendant accrédité par la DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle – organisme d’accréditation allemand)
Certification CE ATEX

Certification de protection EX (ATEX)

Pilz applique un système d’assurance de la qualité qui satisfait aux exigences selon l’annexe IV de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (ATEX).

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be