Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

SecurityBridge

Sur la voie de la sécurité avec le SecurityBridge !

Le SecurityBridge protège les systèmes de commande Pilz contre la fraude

Avec le SecurityBridge, nous proposons un produit pour le domaine de la sûreté industrielle. Le SecurityBridge protège les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 et le système d’automatismes PSS 4000 contre les fraudes dues à un accès non autorisé. Ainsi, vous évitez l’espionnage et la fraude tout en garantissant la sécurité de vos employés et la disponibilité de votre machine !

Le SecurityBridge remporte le GIT Security Award 2019

GIT Security Award

L’application Pare-feu SecurityBridge a obtenu la troisième place au GIT SECURITY Award. Le prix a été remis le 27 novembre 2018 au salon SPS IPC Drives à Nuremberg. 

Le GIT SECURITY AWARD est organisé au niveau national et international. Dans au total six catégories, trois produits innovants ont pu recueillir la plupart des voix. Le SecurityBridge a concouru dans la « catégorie A – Sécurité et sûreté de la technologie informatique dans les automatismes, cybersécurité ». Il a convaincu nos clients, nos partenaires, les acteurs du marché ainsi que les lecteurs des revues GIT SICHERHEIT, GIT SECURITY et messtec drives Automation et il s’est de ce fait imposé face à 14 autres finalistes.

Voici comment utiliser le SecurityBridge

Le SecurityBridge peut être raccordé en amont de l’unité de base du PNOZmulti ou du système de commande API PSSuniversal PLC. Il agit en tant que serveur VPN à partir duquel un Virtual Private Network (VPN) peut être établi vers un ou plusieurs PC clients. La liaison entre le PC et l’appareil est par conséquent sécurisée. Les changements de configuration sur un projet ne peuvent être effectués que par les utilisateurs qui possèdent l’autorisation requise. Cela empêche un accès non autorisé au réseau protégé. De cette manière, le transfert de données entre le PC client et le SecurityBridge est protégé contre l’interception et la fraude.

D’autre part, le SecurityBridge contrôle le trafic de données du process et surveille l’intégrité du système de sûreté. Les modifications dans la somme de contrôle fournissent des renseignements sur les modifications dans les projets du PNOZmulti et du PSS 4000.

SecurityBridge

Avantages en un coup d’œil :

Avantages avec le SecurityBridge
  • Protection contre la fraude des données par la gestion des authentifications et des autorisations d’accès
  • Augmentation de la disponibilité de l’installation car seules les données nécessaires (configuration et données du process autorisées) sont transférées
  • Transfert des données du process avec une faible latence
  • Détection des modifications non autorisées sur le projet grâce à la surveillance de la somme de contrôle (CRC)
  • Tout accès non autorisé est empêché sachant que les appareils montés en aval se trouvent dans un réseau protégé
  • Les changements de configuration sur un projet ne peuvent être effectués que par les utilisateurs qui possèdent l’autorisation requise

Caractéristiques techniques :

  • Interface utilisateur basée sur internet pour simplifier la configuration, le diagnostic et la maintenance
  • Liaison vers un système d’authentification centralisé via RADIUS
  • Mises à jour en continu, indépendamment du système de commande
  • Entrées et sorties digitales intégrées pour activer le tunnel VPN par exemple
  • Serveur VPN pour établir un tunnel VPN en vue d’un transfert sécurisé des données
  • Interface USB pour sécuriser et rétablir la configuration sur une clé USB.
  • LED de visualisation pour les messages d’erreurs et le diagnostic
SecurityBridge

Notre gamme de produits : Sûreté industrielle

Chargement