Canada | français

4 août 2016

Installations modulaires en réponse à l’Industrie 4.0

Le système d’automatismes PSS 4000 compatible avec l’Industrie 4.0

Les automatismes du futur requièrent des solutions qui soient en mesure de répartir l’intelligence de commande et de garantir une facilité d’utilisation.

Depuis de nombreuses années, la construction modulaire des installations est la clé d’une augmentation de la flexibilité dans la production. Une installation complète est composée de plusieurs modules de machines autonomes. Si un procédé de fabrication doit être modifié ou si la productivité augmente, il est possible de remplacer un ou plusieurs modules ou d’ajouter des modules identiques. Ainsi, on peut réagir en toute flexibilité aux souhaits particuliers des clients !

Par conséquent, la modularisation et la décentralisation constituent deux des plus importants facteurs de réussite dans le cadre des automatismes du futur. Cela requière des solutions qui soient en mesure de répartir l’intelligence de commande et de garantir à l’utilisateur une facilité d’utilisation lors de la mise en réseau de plusieurs systèmes de commande. Une telle solution est proposée par Pilz avec son système d’automatismes PSS 4000.


Systèmes avec intelligence répartie – système d’automatismes PSS 4000

Tandis que, dans un système d’automatismes classique, un seul système de commande centralisé surveille la machine ou l’installation et traite tous les signaux, le système d’automatismes PSS 4000 permet une répartition cohérente des fonctions de commande. Le système d’automatismes PSS 4000 a pour objectif de simplifier la décentralisation des fonctions de commande tout en conservant une utilisation claire.

Les fonctionnalités de commande peuvent « migrer » dans les différents modules mécatroniques. Ainsi, il est possible de décomposer les machines et les installations en modules dont le fonctionnement est clair et indépendant. Le programme de commande et la visualisation peuvent être répartis selon le même principe dans la plus petite unité. L’architecture homogène permet ainsi la réutilisation en toute simplicité des éléments et des modules d’une machine ainsi que des données.

Vous programmez votre projet d’automatismes réparti pour la sécurité et le standard avec le logiciel PAS4000. Un fonctionnement simple et uniforme est ainsi possible dans le projet complet ! Cela réduit les sources d’erreurs possibles et les temps d’ingénierie.
 

L’Industrie 4.0 chez Pilz
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
8-6695 Millcreek Drive
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca