Canada | français

12 oct. 2016

Interaction entre la sécurité et la sûreté

Comment puis-je protéger ma production contre les cyberattaques sans affecter la sécurité ?

Dans l’usine intelligente, la reconfiguration des installations de conception modulaire ou la modification de leur connexion doit pouvoir être effectuée rapidement et de manière flexible. La validation d’une solution de sécurité doit alors pouvoir être contournée avec cette flexibilité (ultérieure). Une prise en considération statique de la sécurité fonctionnelle – par exemple, en stoppant brutalement une machine en cas d’urgence – et la sûreté n’est plus conforme à la réalité.


Il faut un concept modulaire

Les concepts qui reposent sur une prise en considération globale des processus d’automatisation en évolution et des exigences en termes de sécurité fonctionnelle, offrent une alternative conforme à la réalité. La sécurité devient une fonction qui englobe tous les appareils. Avec cette approche dynamique, les processus peuvent être contrôlés en toute sécurité sans qu’il soit nécessaire de les interrompre immédiatement dès qu’une erreur se produit. Pour cela, la sécurité fonctionnelle doit être prise en compte dès le début, lors de la planification des projets d’automatismes. Dans le cas contraire, le déroulement de chaque étape de fabrication ou de l’ensemble du processus doit éventuellement être modifié par la suite. Cela constitue un frein aux solutions optimales et entraîne par ailleurs des coûts considérables.


Le développement de la cybercriminalité se poursuit

Pour la sûreté, le défi à relever est que les mécanismes de sûreté doivent s’adapter en permanence à la situation de menace – ce qui n’est pas le cas de la sécurité fonctionnelle. Des lacunes au niveau de la sûreté peuvent affecter la production avec tous ses éléments fonctionnels. C’est uniquement en combinant différentes mesures avec les directives de sûreté qui sont parfaitement respectées par toutes les parties concernées qu’il est possible de protéger les applications de sécurité contre les menaces du cybermonde.


Pour plus d’informations :

L’Industrie 4.0 chez Pilz

Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
8-6695 Millcreek Drive
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca