Canada | français

20 avr. 2017

Nouveautés au Salon de Hanovre – automatiser intelligemment !

Sur le thème « Nous automatisons. En toute sécurité », Pilz présente au Salon de Hanovre qui se tiendra du 24 au 28 avril 2017, des solutions par secteurs d’activités, des nouveautés sur les produits et des prestations de services pour vos solutions d’automatismes.


Solutions complètes pour sécuriser les applications avec robots

Pilz montre comment il est possible de mettre en œuvre en toute sécurité une véritable collaboration homme / robot (CHR) sans barrières de sécurité, en prenant l’exemple d’une application CHR entièrement sécurisée avec des produits Pilz. Deux nouveaux produits sont utilisés. Avec le système de mesure de force et de pression innovant PROBms, Pilz propose un package complet pour la validation des applications CHR. Le kit contient un appareil de mesure de collision qui détermine la force exercée en cas de collision conformément à l’ISO/TS 15066.

Le nouveau scrutateur laser de sécurité PSENscan constitue également une aide pour les utilisateurs d’applications avec des robots. Contrairement à la sécurisation par barrière immatérielle, le PSENscan surveille en permanence l’ensemble de la zone dangereuse. Ainsi, tout redémarrage est empêché au cas où une personne se trouve encore dans la zone dangereuse.


La sécurité pour l’Industrie 4.0

Le modèle d’une usine intelligente montre comment des produits personnalisés peuvent être fabriqués en toute flexibilité, à moindres coûts et de manière conviviale. Du capteur au système de commande, en passant par l’entraînement, tous les composants proviennent de Pilz. Le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec activation électrique PITestop active est une nouveauté. Il signale, par son éclairage, s’il est activé ou s’il se trouve à l’état passif. Des parties de machines et d’installations peuvent par conséquent être activées ou désactivées en toute sécurité tout à fait dans l’esprit de l’Industrie 4.0.

Le nouveau PC industriel Open Source Industrial PI aide les entreprises à développer une usine intelligente. Grâce aux logiciels librement disponibles, il peut être utilisé dans de nombreux domaines d’applications. En tant que passerelle IIoT, l’Industrial PI collecte des données dans l’environnement direct des machines et des installations, les analyse, les traite et relie l’internet des objets aux services cloud.


Solutions de visualisation pour vos machines et installations

Dans le domaine des systèmes de commande et de visualisation, une nouveauté vous attend aussi. Nous vous présentons au Salon de Hanovre la nouvelle version 1.4 du logiciel de visualisation basé sur internet PASvisu. Grâce à l’interface OPC UA, vous pouvez désormais raccorder le PASvisu aux micro automates configurables PNOZmulti et à tous les autres systèmes de commande courants.


Nous avons éveillé votre curiosité ? Alors, venez nous rencontrer dans le hall 9, stand D17.
Nous serions heureux de votre visite !


Pour plus d’informations :

Pilz présent au Salon de Hanovre

Nouveautés sur les produits 2017
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
8-6695 Millcreek Drive
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca