Canada | français

1 déc. 2017

Premier système de commande API de sécurité avec l’indice de protection IP67

Grâce au système de commande API PSS67 PLC, le système d’automatismes PSS 4000 dispose du premier système de commande de sécurité avec l’indice de protection IP67. Ainsi, vous maîtrisez désormais vos tâches d’automatismes sans armoire électrique !

Vous souhaitez renoncer à une armoire électrique de grande taille pour des raisons de coût et de place, et monter votre système de commande directement sur la machine ? Vous recherchez un système de commande de sécurité pouvant être monté en dehors de l’armoire électrique ? Misez donc sur notre nouveau système de commande API de sécurité avec un indice de protection IP67 pour le système d’automatismes PSS 4000 !


Les automatismes sur mesure

Assemblez le système d’automatismes PSS 4000 de manière personnalisée en fonction de vos exigences. Vous disposez pour cela de systèmes de commande, de modules d’entrées / sorties ainsi que d’un logiciel de visualisation et d’ingénierie adapté. Avec le système de commande API PSS67 PLC, nous vous proposons maintenant une solution pour l’automatisation décentralisée sans armoire électrique avec l’indice de protection IP67.

Le système de commande PSS67 PLC1 16FDI est entièrement surmoulé, ce qui le rend particulièrement robuste sur le plan mécanique. Par conséquent, il est parfaitement fonctionnel, même dans les environnements poussiéreux ou humides. Le complément optimal pour une utilisation décentralisée sur le terrain est le module PSS67 IO1 16FDI dans la classe de protection IP67. Il transfère des signaux d’entrées de sécurité et standard sur le terrain.


Montage et programmation simples

Vous montez le système de commande PSS67 PLC à proximité du processus lui-même – sans aucune armoire électrique. Cela vous permet non seulement de gagner de la place, mais aussi de réduire sensiblement les coûts et les opérations de câblage par rapport aux systèmes basés sur des armoires électriques.

Vous programmez le système de commande PSS67 PLC de la même manière que les automates programmables IP20 PSSuniversal PLC du système d’automatismes PSS 4000 avec le logiciel d’ingénierie PAS4000. Avec le logiciel de visualisation PASvisu, vous disposez en plus d’une vue globale de votre installation à tout moment.


Réduction des coûts lors du remplacement d’un appareil

Comme pour le système d’automatismes PSS 4000, vous pouvez aussi, avec les composants IP67, sauvegarder vos projets sur une micro-carte SD intégrée et protégée. Lors du remplacement d’un appareil, déplacez uniquement la micro-carte SD. Il n’est pas nécessaire de reconfigurer ou de reprogrammer votre projet.


Pour plus d’informations :

Système de commande API PSS67 PLC
Contact

Pilz Automation Safety Canada L.P.
8-6695 Millcreek Drive
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada

Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca