Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

SecurityBridge

Sempre al sicuro. Con SecurityBridge!

SecurityBridge protegge i sistemi di controllo Pilz dalle manomissioni

Con SecurityBridge Pilz offre un prodotto specifico per il settore Industrial Security. SecurityBridge protegge i moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 e il sistema di automazione PSS 4000 dalle manomissioni causate da accesso non autorizzato. In questo modo si evitano rischi di spionaggio e manomissione garantendo così la sicurezza del personale e la disponibilità delle macchine.

SecurityBridge vince il premio GIT Sicherheit Award 2019

GIT Security Award

L’applicazione Firewall SecurityBridge si è classificata al 3° posto al GIT SICHERHEIT Award. Il premio è stato consegnato il 27 novembre 2018 alla SPS IPC Drives di Norimberga. 

GIT SICHERHEIT AWARD è un premio messo in palio a livello nazionale e internazionale. Per ciascuna delle sei categorie sono stati scelti i tre prodotti innovativi che hanno ottenuto più voti. SecurityBridge rientrava nella “Categoria A - Safety e IT Security nell’automazione, cybersecurity”. SafetyBridge si è dimostrato il prodotto maggiormente convincente per i clienti, i partner e gli operatori di mercato Pilz oltre che per i lettori delle riviste GIT SICHERHEIT, GIT SECURITY e messtec drives Automation, imponendosi su altri 14 prodotti finalisti.

Come installare e utilizzare SecurityBridge

SecurityBridge può essere collegato prima del dispositivo base di PNOZmulti o del sistema di controllo PLC PSSuniversal PLC. Svolge la funzione di server VPN tramite cui può essere creata una Virtual Private Network (VPN) con uno o più PC client (PC di configurazione). In questo modo è garantita la connessione sicura tra PC e dispositivo. Le modifiche alla configurazione di un progetto possono essere eseguite solo dagli utenti che dispongono di una specifica autorizzazione, escludendo così qualsiasi accesso non autorizzato alla rete protetta.. In questo modo, la trasmissione dei dati tra il PC client e SecurityBridge non può essere intercettata ed è al sicuro da qualsiasi manomissione.

Inoltre, SecurityBridge controlla il traffico dei dati di processo e monitora l'integrità del sistema di "safety". Le modifiche al checksum si riferiscono alle modifiche nei progetti di PNOZmulti e PSS 4000.

SecurityBridge

I vantaggi in breve:

Vantaggi e benefici con SecurityBridge
  • Protezione dei dati mediante il sistema di abilitazione e autenticazione
  • Incremento della disponibilità dell’impianto: vengono trasmessi solo i dati indispensabili (dati di processo e configurazione autorizzata
  • Inoltro dei dati di processo con latenza ridotta
  • Rilevazione di modifiche non autorizzate al progetto grazie al monitoraggio del checksum (CRC)
  • Possibilità di impedire l’accesso non consentito: i dispositivi collegati a valle si trovano in una rete protetta
  • Possibilità di effettuare modifiche alla configurazione del progetto solo da parte di utenti provvisti di relativa autorizzazione

Caratteristiche tecniche:

  • Funzioni di configurazione, diagnostica e manutenzione estremamente semplici grazie all’interfaccia utente basata sul web
  • Connessione al sistema di autenticazione centrale mediante RADIUS
  • Aggiornamenti periodici indipendentemente dal sistema di controllo
  • Uscite e Ingressi digitali integrati per attivare, ad esempio, il tunnel VPN
  • Server VPN per la creazione di un tunnel VPN per la trasmissione sicura dei dati
  • Interfaccia USB per salvare e ripristinare la configurazione su una memoria USB.
  • Indicatori LED per messaggi di errore e diagnostica
SecurityBridge

La gamma di prodotti Pilz: Industrial Security