Italia | italiano

Aggiornamento e formazione continua sulla sicurezza delle macchine e l'automazione

le chiavi per il successo

Pilz propone un'offerta vasta e completa di corsi di aggiornamento sulla sicurezza delle macchine e l'automazione perché chi opera con macchine e impianti deve essere soprattutto consapevole di un aspetto imprescindibile: essere sempre e costantemente aggiornato sul tema della sicurezza delle macchine.

Grazie al know-how consolidato di Pilz è possibile trarre il massimo vantaggio dal programma di formazione oltre a costruirne uno personalizzato in base alle esigenze specifiche. Pilz è a completa disposizione inoltre per una consulenza anche per costruire insieme un percorso formativo.

Scopri tutta la formazione professionale su PilzAcademy.it

Il network internazionale di Pilz: corsi di aggiornamento e formazione continua. In tutto il mondo

In un mondo sempre più interconnesso cresce anche il numero di nuovi requisiti ed esigenze per l'automazione e per coloro che se ne occupano. I clienti Pilz ricevono in tal senso il supporto necessario dalle controllate dislocate in tutto il mondo, grazie a corsi di livello internazionale ma omogenei nei contenuti e tenuti nella lingua del paese del cliente.

Pilz Academy: training your mind!

Competere in un mercato globale, per un’impresa, non è semplice! L’Italia esporta macchinari in tutto il mondo, con un fatturato che è il 5% di quello del contesto internazionale nella sua totalità. E le proiezioni parlano di un trend in costante e continua crescita.
Ma, come è possibile restare al passo e sostenere nel tempo questa tendenza? Tenendo presente che l’uomo è sempre al centro di ogni innovazione!

L’approccio globale di Pilz attraverso i suoi sistemi, i dispositivi di sicurezza, il servizio di consulenza, l’engineering e la sua proposta formativa ci porta a incontrare migliaia di aziende sul piano nazionale e internazionale e a rilevare, spesso, una carenza che trova la sua sintesi nel concetto: “Adesso che la macchina va, pensiamo alla sicurezza…”.

E’ in questa contraddizione che iniziano le diseconomie, con modifiche da apportare direttamente sul campo, i rallentamenti o addirittura l’interruzione della produzione, le penali, l’aumento dei costi, i conflitti con i clienti, senza considerare le eventuali possibilità di infortuni e incidenti sul lavoro.
Quella della sicurezza è una cultura che, invece, deve entrare in ogni fase di un progetto e permearlo in tutte le sue fasi. Scegliere la soluzione più comoda, e spesso sbagliata, costa almeno quanto quella giusta e, a volte, anche molto di più: impariamo a scegliere subito nel modo più corretto!

Costruiamo insieme i vostri piani formativi, che andando a coinvolgere tutti gli ambiti dell’azienda, dal commerciale al progettista, dall’installatore all’ufficio acquisti e al project manager possono garantire ad ognuno la necessaria e migliore formazione possibile.
In collaborazione con il TUV Nord oltre al CMSE® (Certified Machinery Safety Expert) e al CRA (Certified Risk Assessor), organizziamo il nuovo corso CECE (Certified Expert in CE Marking).
Inoltre, proponiamo nuovi seminati su “I fondamenti della marcatura CE” e l’aggiornamento sulle novità per l’equipaggiamento elettrico delle macchine con la nuova EN 60204-1:2018.

Migliorarsi? E’ possibile. E’ Pilz!

Piano delle qualifiche

Piano delle qualifiche

L'obiettivo è trarre il massimo vantaggio dalla formazione professionale continua: contenuti e struttura dei corsi Pilz sono infatti concepiti in modo tale da essere ottimizzati per un percorso di qualificazione personalizzato.

Per maggiori informazioni sul piano delle qualifiche Pilz.

Offerta formativa

Costruttore

Qui è disponibile l'offerta di corsi ideata specialmente per i costruttori di macchine e impianti.

Argomenti

Utilizzatore

Operatore di macchine? Qui è disponibile l'offerta di corsi adatta.

Argomenti

Tutti i corsi

Vi interessa una panoramica completa? Qui sono elencati tutti i corsi Pilz per ogni settore.



"Sentirsi sicuri" è la sensazione più bella che si possa trasmettere a un essere umano.

Per le aziende moderne la sicurezza di dipendenti e collaboratori è di importanza fondamentale. Solo chi si sente al sicuro nel luogo di lavoro è in grado di applicare in modo proficuo per l'azienda le proprie capacità e i propri talenti e, di conseguenza, svilupparli con costanza e continuità, come essere umano e professionista. La formazione continua di dipendenti e collaboratori è in questo caso la chiave per il successo.

Trasmettere sicurezza e sentirsi sicuri

I vantaggi di un corso di aggiornamento Pilz sulla sicurezza delle macchine

  • I corsi sono erogati da formatori Pilz esperti e di livello internazionale, con comprovata e lunga esperienza pratica.
  • Vengono offerte soluzioni pratiche anche a questioni complesse relative alla sicurezza delle macchine e all'automazione.
  • I corsi sono strutturati su esempi pratici e supportati da esercizi/esercitazioni, ad esempio su modelli di macchine 3D.
  • I corsi sui prodotti forniscono conoscenze e competenze esaustive per operare in modo più efficiente durante tutte le fasi del ciclo di vita della macchina. In questo modo è possibile conseguire un risparmio notevole in termini di tempi e costi.
  • Partecipate a uno dei corsi di specializzazione certificati! Dopo aver superato con successo l’esame finale, i partecipanti ricevono un certificato TÜV valido a livello internazionale attestante la qualifica ottenuta.
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it