비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
개의 제품을 비교

PAScal 안전 계산기

기능적 안전 검증을 위한 계산 도구

사용된 컴포넌트에 따라 PAScal 안전 계산기는 플랜트와 기계류에서 안전 기능이 도달할 수 있는 PL(성능 수준)과 SIL(안전 무결성 수준)을 계산합니다. 계산 결과는 필수 PL(EN ISO 13849) 또는 SIL(EN/IEC 62061)에 따라 검증됩니다. 이 도구는 필요한 모든 작업을 표시합니다. 복잡한 PAScal을 쉽고 재미있는 애니메이션으로 체험해 보세요!

무료 다운로드 및 연락처

PAScal 소프트웨어의 무료 버전을 다운로드할 수 있습니다. 필요에 따라 라이선스 키를 구매하여 정품 버전에서 제공하는 다양한 추가 기능을 활용할 수 있습니다.

Pascal에 대해 질문이 있는 경우 아래글로벌 핫라인으로 연락하십시오. +49 711 3409-444 또는 support@pilz.com.

계산 도구인 PAScal의 장점을 누리세요!

  • EN ISO 13849-1에 따라 안전 기능을 계산할 수 있습니다.
  • 대형 프로젝트를 정확하고 일목요연하게 관리할 수 있습니다.
  • 프로젝트 매니저가 회사 네트워크를 분산적으로 관리하기 때문에 유연하면서도 유기적인 팀워크가 가능합니다.
  • 각 항목은 검색 기능을 통하여 쉽게 찾을 수 있습니다.
  • 라이브러리에 변동사항이 있는 경우 프로젝트가 자동으로 업데이트됩니다.
  • 6개 언어로 보고서 작성 및 검색을 수행할 수 있습니다.
  • TÜV SÜD 검증단이 인증한 계산 기능을 제공합니다.
  • 데이터의 보안이 유지됩니다(PAScal이 사용자의 로컬 시스템에서 작동됨).
  • 위험 관리 도구의 데이터를 받아들일 수 있는 옵션을 제공합니다.
  • 제조업체의 라이브러리(VDMA 66413, Sistema, Excel, PAScal 형식 등)로부터 가져오기 및 내보내기를 수행할 수 있는 기능 덕분에 제품의 독립성이 보장됩니다.
계산 도구인 PAScal의 장점을 누리세요!

광범위한 기능으로 최고의 성능 보장

광범위한 기능으로 최고의 성능 보장
  • PAScal은 VDMA 66413 라이브러리 형식을 지원함
  • 제조업체 간에 표준화된 데이터 표현
  • 편집기를 사용하면 개별 구성 요소 라이브러리를 만들 수 있으며 VDMA 66413 라이브러리 형식 같은 다른 형식으로 내보낼 수 있습니다.

적용 분야

1단계 - EN ISO 13849-1에 따라 프로젝트 생성

첫 번째 단계는 프로젝트 또는 기계에 대한 일반 데이터를 기록하는 것입니다. 이 과정은 설정된 조작 순서를 따르거나 프로젝트 관리 유틸리티에서 직접 입력합니다. 버전은 현재 날짜에 따라 자동으로 추적하거나 사용자 정의 버전 번호를 사용할 수 있습니다.

EN ISO 13849-1에 따른 프로젝트 생성

2단계 - EN ISO 13849-1에 따른 안전 기능 생성

그런 다음 모든 위험을 처리할 수 있도록 해당 안전 기능을 단계적으로 생성합니다. 안전 기능에 이름을 지정하고 이름의 의미를 설명합니다. EN ISO 13849에 따른 필수 PLr을 직접 입력하거나 위험 그래프에서 결정합니다.

EN ISO 13849-1에 따른 안전 기능 생성

3단계 - EN ISO 13849-1에 따라 안전 기능 모델링

다음 단계는 사용 가능한 회로도에서 개별 안전 기능을 모델링하는 것입니다. 광범위한 라이브러리 덕분에 컴포넌트를 직접 입력해야 하는 경우는 거의 없습니다. "드래그 앤 드랍" 기능을 통해 라이브러리에서 편집기 창으로 컴포넌트를 간단히 끌어올 수 있습니다.

다양한 컴포넌트 검색 기능

생성되는 라이브러리 및 컴포넌트가 많아질수록 EN ISO 13849에 따른 올바른 컴포넌트를 식별하는 것은 점점 더 어려워집니다. 따라서 검색 기능이 유용합니다. 기본 기기를 선택한 다음 기기의 다양한 버전 또는 적용 분야 중에서 선택하기만 하면 됩니다. 언제든지 문서, 그래픽, 회로도 등을 추가하여 평가에 자세한 설명을 덧붙일 수 있습니다.

컴포넌트의 마모 속도가 사용 횟수에 따라 달라집니까? 통합 변환 도구를 사용하면 일반적으로 제공되는 정보로부터 이러한 값을 결정할 수 있습니다. 안전 계산기에는 각 기기 또는 구조에 필요한 데이터가 표시됩니다.

또한 이 도구는 CCF(= 공통 원인 고장)도 평가합니다. EN ISO 13849-1의 질문 목록은 항목에 대한 의견을 말하기 위한 유용한 점검표 역할을 합니다.

필수 안전 수준 PLr이 아직 달성되지 않은 경우, 이는 중요한 요소에 대한 경고 형태로 즉시 표시됩니다. 모델링 프로세스 전반에 걸쳐 SRP/CS 결과 탭에서 EN ISO 13849-1 / EN/IEC 62061에 따른 모든 안전 기능에 대한 현재 평가 상태를 볼 수 있습니다.

EN ISO 13849-1에 따른 안전 기능 모델링

4단계 – EN ISO 13849-1에 따른 최종 평가 및 보고

최종 보고서에는 보관해야 할 필수 정보가 모두 포함됩니다. 보고서의 범위, 설계 및 언어는 사용자의 필요에 따라 조정할 수 있습니다.

완전히 새로 구성하는 경우는 드물기 때문에 상당량의 데이터가 다음 프로젝트에서 다시 사용될 수 있습니다. 따라서 EN ISO 13849-1에 따른 안전 수준의 결정 과정은 매우 쉽습니다!

EN ISO 13849-1에 따른 최종 평가 및 보고

필츠 제품 범위: 안전 계산기 PAScal

안전 계산기 PAScal - 라이선스

안전 계산기 PAScal에 대한 라이선스는 필요에 가장 잘 맞는 것으로 선택하세요.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7028

유럽

  • 영국: +44 1536 462203
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 터키: +90 216 5775552
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spain: +34 938497433
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • Denmark: +45 74436332
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 스위스: +41 62 88979 32
  • 벨기에: +32 9 321 75 70

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 오스트레일리아: +61 3 9560 0621
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • China: +86 21 60880878-216
  • 대만: +886 2 25700068