South Korea | 한국어

자동화의 미래: 자동화는 어디로 향하고 있는가?

자동화

향후에는 어떤 이슈가 자동화에 중요한 역할을 할까요? 혁신적 원동력을 유지하고 새로운 기술을 선도하기 위해 회사는 어떻게 해야 할까요? 미래 자동화 엔지니어들의 업무 프로필은 어떻게 바뀔까요?

이러한 질문들이 매일 필츠의 업무를 이끌어 갑니다. 혁신 관리, 디지털화, 로봇공학과 같은 이슈들에 특히 집중하고 있습니다. 우리는 자동화의 미래를 어떻게 이룰 것인가에 대한 문제를 이미 깊이 있게 다루고 있습니다.

 

우리의 DNA에 자리잡고 있는 혁신

필츠는 유리제조 사업에서 트랜지스터 기반 타이머 릴레이로, 산업용 전자 제어에서 안전 자동화 제조 기업으로 꾸준한 진화를 거듭하고 있습니다. 우리는 최초의 비상 정지 릴레이 PNOZ와 같은 제품으로 산업의 역사를 써 왔습니다.

자동화의 미래는 새로운 컨셉과 제품 그리고 솔루션에 달려 있습니다. 이러한 이유로 우리는 혁신 관리 부문의 역량을 계속 키워야 합니다. 혁신적 아이디어를 모아 시장과 산업에 출시될 수 있도록 하는 것이 필츠가 추구하는 방향입니다. 혁신은 필츠의 DNA에 깊이 새겨져 있기 때문입니다.

EMC 실험실

로봇이 미래입니다!

로봇공학

공장은 있고 로봇은 없다? 미래의 스마트 팩토리에서는 생각할 수 없는 일입니다! 수많은 자동화 시스템과 로봇이 계속 생겨날 것입니다. 자동화 시스템과 로봇은 더 빨라진 경제 사이클에 대한 답입니다. 생산의 모든 영역에서 보다 탄력적인 제조와 개별 고객의 요구 충족을 위한 도전이 계속되고 있습니다.

인간과 로봇이 더 긴밀하게 작업할수록 안전 요건은 더욱 정교해집니다. 인간은 동료인 로봇과 어떻게 안전하게 협업할 수 있을까요? 이것이 필츠가 특별히 관심을 기울이고 있는 이슈입니다. 우리는 이미 고객들에게 서비스, 구성 요소, 시스템 및 로봇 안전에 대한 교육을 통해 로봇을 안전하게 이용할 수 있도록 지원해 왔습니다.

그렇다면 미래에는 로봇 공학의 지능형 센서 기술은 어떤 역할을 할까요? 센서가 로봇에서 수집하는 실시간 데이터는 더 깊이 있는 분석을 위해 어떻게 사용될 수 있을까요? 작업자를 보호할 뿐만 아니라(안전) 어플리케이션을 제3자의 무단 액세스로부터 보호하기 위해(보안) 우리는 어떻게 해야 할까요? 이러한 이슈들은 필츠가 앞으로 해결해야 할 과제가 될 것입니다.

스마트 팩토리의 Automation 4.0

네트워크로 연결된 기기, 지능적으로 분산된 구성 요소, 모듈식 생산: 이 키워드들은 Industrie 4.0의 다양한 측면을 보여줍니다. 또한 필츠는 미래 생산 자동화가 어떤 형태를 띠게 될 것인가 하는 문제를 다루고 있습니다.

우리는 자동화 시스템 PSS 4000과 함께 각각 독립적으로 동작하는 여러 제어 시스템을 각각 네트워크화했습니다. 사용자들은 소프트웨어 중앙 플랫폼 덕택에 모든 제어 시스템을 개괄적으로 확인할 수 있습니다. 멀티 마스터라고 하는 이러한 접근법은 미래의 공장에서 거의 모든 시스템에 기본으로 적용될 것입니다. 클라우드 기반의 기능 블록은 새로운 서비스로 보강될 것입니다. 이로써 생산 시설에서 원료들을 재주문하고 보충할 수 있도록 구성 요소들이 독립적으로 신호를 보내는 것이 가능해지도록 만들 것입니다. 결과적으로 공학적 단계와 생산 프로세스에서 시간이 절약될 것입니다.

미래의 IT 보안데이터 보호를 위해 어떤 요건이 생겨날까요? 디지털 경제의 요구를 충족시키기 위해 일관적 표준은 어떠한 형태를 가져야 할까요? 우리는 SmartFactory KL, Arena 2036 및 Industrial Internet Consortium과 같은 연구 파트너와 함께 위와 같은 문제와 기타 다른 문제들을 다룰 것입니다.

스마트 팩토리