South Korea | 한국어

2014. 9. 30.

다양한 용도 - 서보 모터 PMCtendo SZ

새롭게 추가된 여러 크기의 PMCtendo SZ로 더 많은 분야에 적용 가능하게 되었습니다.

PMCtendo SZ 서보 모터는 용도가 다양하고 에너지 효율이 좋은 현대식 서보 모터입니다. 두 종류의 새로운 PMCtendo SZ3와 PMCtendo SZ8이 추가되었습니다. 따라서 이제는 다섯 가지 크기 중에서 사용자의 용도에 맞는 모터를 선택할 수 있습니다.


다양한 구현 옵션이 빚어낸 유연성

규격, 역학, 제어성, 피드백 시스템 등 어떤 것에 중점을 두더라도 Pilz 서보 모터와 함께라면 언제나 훌륭한 선택을 하는 것입니다. 직경이 크고 구조가 짧은 모터를 원하든, 직경이 작고 구조가 긴 모터를 원하든, 모터의 전체 길이와 크기가 다양하므로 필요한 모터 성능을 달성할 수 있습니다.

서보 모터는 속도가 자주 바뀌는 분야에 적합합니다. 사이즈3(대류 냉각)을 제외하고 대류 냉각, 모든 모터에 수랭식, 강제 환기의 3가지 냉각 유형을 사용할 수 있습니다.

물론, Pilz에서는 드라이브 구성과 전력 전송의 정의와 관련하여 도움을 드립니다.


장점 정리

  • 코깅 토크가 낮아 정확한 모터 동기화가 가능하여 공정 품질이 우수
  • 전체 길이가 매우 짧고 출력 밀도가 높아 에너지 효율이 높음
  • 신속 체결 커넥터(Speedtec/Springtec)를 사용해 빠르게 조립할 수 있으므로 제어가 간편
  • 규격, 속도 및 냉각 유형이 다양하므로 유연성 있는 활용이 가능
  • 고해상도 절대값 엔코더 시스템을 사용하여 최고의 성능과 위치 정확성을 제공


상세 정보:

서보 모터 PMCtendo SZ

다양한 크기의 서보 모터
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr