South Korea | 한국어

2014. 11. 5.

새로운 표준 IEC/ISO 17305

EN ISO 13849와 IEC 62061의 통합으로 기계 안전 분야가 어떤 영향을 받게 될까요?

IEC ISO 17305 표준은 EN ISO 13849와 IEC 62061의 통합 표준입니다. 앞으로는 이 새로운 IEC ISO 17305가 중간에 고려해야 할 조치와 단계뿐 아니라, 플랜트 및 기계류의 기능상 안전도 규정하게 됩니다.
 

2016년부터 IEC/ISO 17305 시행 예정

IEC ISO 17305은 2년간의 준비 기간을 거쳐 2016년부터 시행될 예정입니다. 이와 같은 이른바 표준의 '통합'은 전 세계적으로 적용됩니다. 통합 목적은 표준화와 단순화입니다. 이러한 목적은 현재 나란히 시행되고 있는 EN ISO 13849와 IEC 62061을 완전히 대체하여 앞으로는 IEC ISO 17305만 시행함으로써 달성할 수 있을 것입니다.
 

올해 IEC/ISO 17305의 내부 위원회 초안 마련

IEC ISO 17305의 내부 위원회 초안을 2014년 연말까지 작성할 예정입니다. Pilz의 전문가 집단은 관련 표준 위원회와 일부 실무 그룹에 참여하면서 플랜트 및 기계 제조업체를 위해 개발의 핵심 역할을 담당하고 있습니다. IEC ISO 17305 작성을 위한 통합과 관련하여 Pilz는 가장 실용적인 접근법을 지지합니다.
 

표준 초안 관련 현황

IEC ISO 17305의 내용과 관련하여 최종 결정은 아직 내려지지 않았습니다. 표준 초안이 공식적으로 발표되는 즉시 Pilz는 이 웹사이트에서 IEC ISO 17305를 이용할 수 있도록 발표문, 평가, 실용적인 정보 등을 제공할 예정입니다.
 

상세 정보:

IEC ISO 17305 용어집

Pilz사 서비스

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr