South Korea | 한국어

2015. 8. 4.

최신 버전 PSENvip 2

최신 버전의 카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2를 사용하면 보다 간단한 조작 및 높은 생산성을 누릴 수 있습니다.

카메라 기반의 보호 시스템 PSENvip은 프레스 브레이크를 효과적으로 감시하고 제어하기 위한 통합 솔루션입니다. 최신 버전의 PSENvip 2를 사용하면 조작 기능 향상 및 생산성 증대를 동시에 누릴 수 있습니다.


간편한 조작

PSENvip 2의 모든 시운전 및 구성 작업은 프레스 브레이크 제어 시스템의 웹 인터페이스를 통해 직접 수행합니다. 따라서 최종 사용자는 중앙집중식으로 모든 설정을 수행할 수 있습니다. PSENvip 2는 컴팩트한 구조 덕분에 유연하게 설치할 수 있습니다. 따라서 수신기를 프레스 브레이크 제어 시스템의 디스플레이 바로 옆에 장착하여 언제나 손쉽게 조정할 수 있습니다.


생산성 및 기계 가용성 극대화

이제 고속 기능이 장착된 평가 기기가 자동화 시스템 PSS 4000에 통합됩니다. 따라서 보호 시스템의 휴지기간 및 프레스 브레이크 도구의 작업 폭주 거리가 최소화됩니다. 케이블 작업도 현저히 줄어들었습니다. 내구성 있는 기계류 구조, 송신기의 혁신적인 LED 조명 및 수신기의 조화된 광섬유 덕분에 PSENvip 2는 높은 기계 가용성을 보장하고 생산성을 높이는 데도 기여합니다.
PSENvip 2는 기본 평가 모듈이 있는 버전은 물론, 생산적인 평가 모듈에도 사용할 수 있으며, 이를 통해 동적 뮤팅 절차와 같은 추가 기능도 제공합니다.


장점 엿보기

  • 한 위치에서 모든 설정을 중앙집중식으로 수행 가능
  • 유연한 설치를 가능하게 하는 컴팩트한 구조
  • 다양한 I/O 모듈 덕분에 상황에 맞게 유연하게 조절 가능
  • 보호 시스템의 휴지기간과 프레스 브레이크 도구의 작업 폭주 거리의 최소화 보장
  • 케이블 작업 최소화
  • 기계 가용성 및 생산성 증대
  • 프레스 브레이크의 안전 극대화

 

상세 정보:

카메라 기반 보호 시스템 PSENvip

최신 버전의 카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr