South Korea | 한국어

2016. 6. 13.

브라질의 법과 표준

전세계 플랜트 및 기계류에 대한 안전.

브라질 기술표준위원회(ABNT)는 ISO/IEC 표준의 일부를 국법에 통합시켰습니다. 글로벌화 및 시장 요구사항으로 인해 많은 브라질 기업은 ABNT가 ISO/IEC 표준을 브라질 법규에 통합하기도 전에 해당 표준으로 변경해 왔습니다.


NR – 브라질 규정

브라질에서는 국민 건강 안전 규정을 노동부에서 감시합니다. 이것은 법령 5452를 통해 1943년 5월 1일에 발효된 통합 노동법(CLT)을 기반으로 합니다. CLT는 브라질 노동법을 단일화하고 개인 및 집단 노사 관계를 규제합니다. 이 법령에서 NR이라고 알려진 규제 기준은 작업장 안전을 보장하는 데 필요한 절차를 규정합니다. NR은 시행이 필요한 개별 법 규정을 포함하고 있으므로 유럽의 지침과 일정한 유사성을 갖고 있습니다. 그 범위는 표준을 참조하여 문서화해야 할 것입니다.


브라질의 NR-12 / 기계 안전에 관한 지침

기계류 관련 NR-12를 포함하여 안전에 적용되는 NR은 총 36개가 있습니다. 공공 부문 및 민간 부문의 근로자와 CLT에 등록한 근로자는 모두 이 규정을 준수해야 합니다. NR-12. NR 12의 목적은 새 기계와 중고 기계 모두의 기계류 안전 요구사항이 세계 수준의 요구사항을 충족하는 것입니다.


NR-12의 내용

이 표준의 주 목적은 운반, 사용, 유지보수, 폐기와 관련된 모든 데이터를 이용하여 신세대 기계가 고유의 안전성을 갖도록 하는 것입니다. 이 표준에는 기존 기계를 적용시키기 위한 수단을 비롯하여 계획된 예방 유지보수의 요구사항에 대한 설정도 포함됩니다. 안전 규정에 따라 올바로 장착되지 않은 폐 기계를 판매하는 일이 생기지 않도록 하기 위해 낡은 기계의 처분에 관한 요구사항도 포함됩니다. 기계를 전매하기 전에는 안전 표준을 충족하는 방식으로 장착해야 한다고 규정에 명시되어 있습니다.


브라질에서 기계류 이용, 구매 및 판매

브라질에서 기계류를 이용, 구입 또는 판매하는 경우에는 NR-12의 특별 요구사항을 인지하고 있어야 합니다. Pilz는 위험성 평가부터 안전 검사에 이르는 과정에서 파트너로 함께 하며 기계가 개정 표준 NR-12의 요구사항을 준수하도록 보증할 수 있습니다. Pilz는 국제적으로 사업을 하고 있으므로 고객 국가의 모든 요구사항에 익숙합니다.


상세 정보:

기능 안전 표준에 관한 참고 서적

Pilz 서비스 범위

브라질의 법과 표준
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr