South Korea | 한국어

2016. 7. 4.

영국의 법과 표준

전세계 플랜트 및 기계류에 대한 안전: 영국의 특수 규정

영국에서는 특별 작업 장비 지침이 적용됩니다. 작업 장비 제공 및 이용에 관한 규정(PUWER)

이 규정은 직원들이 작업 과정에서 이용하는 모든 작업 장비(해머부터 기계 프레스와 모터 차량까지)에 적용됩니다. 예를 들어, 작업 장비 이용에는 장비의 유지관리, 세척, 운반, 시운전 등이 모두 포함됩니다.

PUWER에서는 적절한 작업 장비가 제공되고 올바로 유지관리되어야 할 뿐만 아니라 장비 사용에 따라 발생되는 위험을 사전에 방지해야 한다고 규정하고 있습니다.
 

PUWER이란?

작업 장비 제공 및 이용에 관한 규정(PUWER)은 1974년에 제정된 산업안전보건법 (HSW Act)을 기준으로 마련되었으며, 1988년 12월 5일부터 발효되었습니다. PUWER의 주된 목표는 작업 장비의 조건, 사용 기간, 원산지 등에 관계없이 수명 기간 내내 안전한 작업 장비 제공을 보장하는 것입니다.
 

책임자는 누구인가?

모든 고용주는 작업장에 근무하는 사람들의 건강과 안전에 대한 위험을 평가해야 합니다. 규정에는 고용주가 적절하고 안전한 작업 장비 및 기계류를 제공할 뿐만 아니라 작업 조건을 비롯하여 직원의 건강과 안전에 대한 위험까지 고려해야 한다고 명시되어 있습니다. 여기에는 적절한 교육의 제공도 포함됩니다.
 

PUWER은 어디에 적용되는가?

PUWER은 모바일 장비와 리프팅 장비를 비롯한 모든 작업 장비와 기계류, 즉 간단히 말해 공구부터 단일 기계와 어셈블리 플랜트에 이르는 모든 것의 제공 및 사용에 적용됩니다.
 

전세계 플랜트 및 기계류에 대한 안전
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr