South Korea | 한국어

2015. 11. 18.

복잡한 애플리케이션의 간편한 제어

자동화 시스템 PSS 4000을 사용하면 독립 실행형 애플리케이션부터 네트워크로 연결된 플랜트 및 기계류에 이르기까지 다양한 프로젝트를 구현할 수 있습니다.

분산형 프로젝트의 중앙 집중식 보기 – Industrie 4.0

소형 기계이든 상호 연결된 복잡한 플랜트이든, 자동화 시스템의 제어 시스템 PSSuniversal을 멀티 마스터 원칙에 따라 분산형으로 이용하고 단일 소프트웨어 도구를 사용하여 구성할 수 있습니다. 사용자 시스템이 자동화 시스템 PSS 4000의 제어 시스템을 12개, 34개 또는 그 이상 사용하는지 여부는 문제가 되지 않습니다. 안전 및 자동화를 위한 최초의 배포형 제어 시스템인 제어 시스템 PSSuniversal을 이용하면 자동화 시스템을 Industrie 4.0과 호환되도록 만들 수 있습니다.


안전과 자동화를 위한 하나의 소프트웨어 플랫폼: PAS4000

소프트웨어 플랫폼 PAS4000을 이용하면 분산형 사용자 프로그램을 중앙 집중식으로 언제든지 확인할 수 있습니다. PAS4000에서는 네트워크에 포함된 모든 제어 시스템을 구성, 프로그래밍, 진단할 수 있습니다. 이로 인해 전체 프로젝트에 걸쳐서 간편하면서도 표준화된 관리가 가능합니다. 결과적으로 엔지니어링, 커미셔닝 및 유지보수 비용이 확실히 절감됩니다.


우리가 복잡성을 줄이는 방법

프로세스 또는 제어 데이터, 페일세이프 데이터 및 진단 정보가 이더넷을 통해 다양한 자동화 컴포넌트 사이에 교환되고 동기화됩니다. 모든 정보가 모든 네트워크 가입자에게 똑같이 알려지고 누구나 액세스 가능합니다. 개별 모듈 간 그리고 변수와 프로세스 데이터 간에 모든 제어 장치의 통신 연결이 전체 프로젝트에 알려지며, 프로그램 배포에 따라 통신 연결이 독립적으로 도구에 의해 생성됩니다. 이와 같이 자동화 시스템 PSS 4000을 사용하면 아주 복잡한 프로젝트도 매우 간단히 구현할 수 있습니다.


장점 정리:

  • 제어 인텔리전스의 배포: 여러 제어 시스템을 네트워크로 연결해야 하는 경우에는 소프트웨어 도구를 통해 쉽게 구현할 수 있습니다.
  • 엔지니어링 감소 및 프로젝트 런타임 단축: PLC와 제어 아키텍처를 먼저 선택할 필요 없이 프로그래밍을 시작할 수 있습니다. 구성 단계에서도 이를 선택할 수 있습니다.
  • 기계를 간편하게 확장: 별다른 노력 없이도 사용자 프로그램을 다른 제어 시스템에 배포할 수 있습니다. 시스템에 대한 후속 조정 및 개별 플랜트 섹션의 변경도 간편합니다.
  • 생산성 향상: 개별 기계 부품의 부분적 커미셔닝과 부분적 작동이 가능합니다.

SPS에서 9번 홀 370번 부스를 방문해 주십시오. 자동화 시스템 PSS 4000에 대해 구체적으로 설명해 드리겠습니다.


상세 정보:

PSSuniversal – 안전 및 자동화를 위한 최초의 배포 가능 제어 시스템

PSS 4000: Industrie 4.0 호환 자동화 시스템

Industrie 4.0: 미래의 질문에 대한 답변

자동화 시스템 및 부품 박람회에서의 Pilz

복잡한 애플리케이션의 간편한 제어
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr