South Korea | 한국어

2016. 3. 11.

안전 서보 드라이브 기술 PMC로 프레스 리트로핏

Sona BLW Präzisionsschmiede는 안전 모션 솔루션으로 투자 비용을 낮추고 생산성을 현저하게 증가시켰습니다.

독일 Remscheid에 소재한 Sona BLW Präzisionsschmiede GmbH에서는 고속 자동화 프레스에서 정밀 단조 공정으로 공작물을 생산합니다. 여기에는 자동차 산업 등에 사용되는 기어 박스용 기어 휠이 포함됩니다. 이 기업은 프레스 리트로핏을 통해 안전을 강화하고 더 높은 생산성을 달성하였습니다.


안전 모션 기능으로 더 높은 생산성과 공정 안정성 확보

기계 셋업과 유지보수 절차 동안, 운영자가 위험에 처하지 않도록 기계 이동은 제한된 범위에서만 이루어져야 하는 경우가 많습니다. EN 61800-5-2에서는 안전한 모션 시퀀스, 즉 안전 모션에 관련된 필수 기능을 정의하고 있습니다. 따라서 '안전 제한 속도'(SLS) 및 '안전 방향'(SD) 등의 기능을 통해 간편하게 기계 셋업을 수행할 수 있습니다. '안전 제한 증가'(SLI) 기능은 재료가 이송될 때 통제할 수 없는 피드 동작으로부터 운영자를 보호합니다. '안전 제동 시험'(SBT) 기능은 유지보수 작업을 위험 없이 신속하게 수행할 수 있도록 돕습니다. '안전 감속'(SRS) 같은 기능은 프레스에 있는 모터와 서보 앰플리파이어 PMCprotego DS의 조합을 통해 리트로핏되었습니다.


모터 교환 없는 리트로핏

이를 위해 모터와 기어 박스 교환이 필요하지 않으므로 투자 비용은 아주 낮게 유지되었습니다. 제동 램프 감시를 통한 '안전 정지 2' 기능을 통해 이제 안전 게이트 개방 시 드라이브 차단 없이 프레스를 빠르게 중단할 수 있습니다. 전환 후에 서보 앰플리파이어의 중간 회로 전류를 끄지 않아도 되기 때문에 서비스 수명이 늘어나고 최소한의 오류로 아주 빠른 리스타트를 달성할 수 있었습니다.


상세 정보:

서보 드라이브 기술 및 안전 모션 기능

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr