South Korea | 한국어

2016. 4. 1.

하노버 산업박람회에 새롭게 선보일 제품과 솔루션

세계 최초 공개부터 미래 세계까지: 2016년 신제품을 지금 확인해 보십시오.

"We automate. Safely." 이것은 Pilz가 안전 및 자동화를 위한 신제품, 산업 솔루션 및 서비스를 선보이게 될 하노버 산업박람회의 Pilz 슬로건입니다. 이러한 제품, 솔루션, 서비스는 고객의 플랜트와 기계류를 훨씬 생산적이고 비용 효율적으로 자동화하는 데 도움을 줄 것입니다. 안전성은 두말할 필요가 없습니다.


하노버 산업박람회의 새로운 점

Pilz는 자사 부스에서 신제품을 최초로 선보입니다. 새로운 PSENopt II는 IEC/EN 61496에 따른 카테고리 PL d 애플리케이션에 사용할 수 있는 최초의 3 타입 라이트 그리드입니다. 2015년 5월에 표준이 개정된 이후, PL d 요구사항을 충족시켜야 하는 사용자들은 4 타입 장치를 설치해야 했습니다. 4 타입이 실제로는 필요하지 않을 경우 이로 인해 비용이 증가하는 결과가 초래되었습니다. Pilz는 PSENopt II를 통해서 표준의 갭을 메울 수 있는 경제적인 맞춤형 라이트 그리드 솔루션을 선보이게 되었습니다.

Pilz가 선보일 또 다른 제품은 새로운 안전 게이트 시스템 PSENmlock입니다. 이것은 최고 카테고리 PL e에 따라 사람과 공정을 보호할 수 있는 안전 인터록 및 가드 잠금 기능을 하나의 장치에 통합한 것입니다.

Safety Device Diagnostics(안전 장치 진단)도 새롭게 소개됩니다. 이것은 원격으로 그리고 장거리에서 데이터를 검색할 수 있어 유지보수 및 다운타임을 모두 줄이는 효과를 줍니다.

올바른 감독으로 가용성을 높일 수 있는 부분이 센서뿐만은 아닙니다. Pilz는 하노버 산업박람회에서 PMI 제품 시리즈에 속하는 운영자 단말기 PMI 6 Control을 소프트 PLC와 함께 구성하여 새롭게 선보입니다.


로봇공학과 Industrie 4.0 – 미래 세계를 지금 보다

Pilz는 신제품을 비롯하여 미래의 주요 테마도 적극 홍보할 것입니다. Robokicker와 같은 인간-로봇 조합의 실시간 시연Industrie 4.0과 같은 테마를 볼 수 있습니다. 안전 장애물 없이도 인간과 로봇의 조합을 얼마나 안전하게 구현할 수 있는지 확인하게 될 것입니다. 또한 현재의 생산 환경에서 Industrie 4.0의 이점을 충분히 활용할 수 있다는 사실도 알게 될 것입니다.


흥미로운 과제를 하나 드리겠습니다. Robokicker를 상대로 자신을 테스트해 보세요!  

6월에 열리는 축구 유럽선수권이 다가오고 있습니다. 박람회에서 전자동 Robokicker와 축구 대결을 펼치면 누구나 유럽선수권 플래너를 받게 됩니다. 선수는 성능이 입증된 안전 드라이브 기술 PMC로 제어됩니다. 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2가 라이트 그리드의 안전을 보장합니다.

더 자세히 알고 싶으세요? 9번 홀 D17 부스를 방문해 주십시오. 여러분의 많은 관심과 성원 부탁 드립니다!


상세 정보:

2016 하노버 산업박람회의 Pilz

전시회 쿠폰


 

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr