South Korea | 한국어

2016. 10. 24.

SPS IPC Drives에서 인간과 로봇의 협업을 경험하십시오!

2016년 11월 22일~24일까지 개최되는 박람회에서 Pilz는 로봇 애플리케이션을 안전하게 자동화하는 방법을 선보일 예정입니다.

Pilz는 전기 자동화를 위한 국제 박람회인 SPS IPC Drives에서 전력 및 작용력 제한의 원칙에 따른 안전한 인간과 로봇의 협업(HRC)을 안전펜스 없이 선보일 예정입니다. Pilz 부스에서 CE 인증을 받은 HRC 애플리케이션의 실행을 확인하십시오!


인간과 로봇의 협업: 안전 보장!

안전한 로봇은 없습니다. 그러나 안전한 인간-로봇 애플리케이션은 가능합니다. 인간과 로봇의 상호작용에는 새로운 기술과 솔루션 접근법이 필요하며, 안전성 면에서 각 애플리케이션을 개별적으로 고려해야 합니다.

Pilz는 HRC 애플리케이션의 자동화를 위해 협력하는 귀사의 파트너입니다. Pilz 전문가들은 로봇 시스템의 각 수명 순환 단계에 맞춘 다양한 서비스를 지원하고 있습니다. Pilz는 또한 SPS IPC Drives에서 MRC 애플리케이션을 훨씬 더 안전하게 만드는 구성 요소 및 시스템을 전시할 예정입니다.


표준에 따른 확인을 위한 Pilz의 새로운 충돌 측정 장치

Pilz 부스에서는 Pilz가 개발한 충돌 측정 장치인 PROBmdf를 사용하여 충돌을 측정하는 것을 확인하실 수 있습니다. 표준 ISO 10218-1, ISO 10218-2 및 ISO/TS 15066에 따라 잠재적인 충돌력을 제한해야 하기 때문에 이 장치를 사용하여 작용력 및 압력을 기록합니다. 그러므로 PROBmdf를 사용하면 표준에 따라 사용자의 HRC 애플리케이션을 확인하는 데 전혀 문제가 없습니다.

9번 홀 370번 부스에서 Pilz 전문가를 만나보십시오. 여러분을 만나 뵙길 희망합니다!


상세 정보:

2016 자동화 시스템 및 부품 박람회에서의 Pilz

Pilz의 로봇 솔루션

안전한 인간-로봇 협업:
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr