South Korea | 한국어

2018. 10. 9.

기계류를 위한 “여권”

공장 및 기계류의 안전을 규정하는 규격 및 법규는 국가마다 다릅니다. 기계류를 수출할 때 고려해야 하는 현지 규격에 대해 자세히 알아보십시오.

안전한 작업장은 전 세계의 목표입니다. 그렇지만 공장 및 기계류의 안전을 규정하는 규격 및 법규는 국가마다 다릅니다. 한 국가의 기계류 안전에 대한 지침 및 표준을 준수한 기계류가 다른 국가의 지침 및 표준을 따랐다고 할 수는 없습니다. 귀하는 기계를 다른 국가로 수출하려는 제조업체이십니까? 그렇다면 수출 대상 국가의 지침 및 요구사항을 준수해야 합니다.


국가마다 다른 규격

기계류 지침은 유럽 기계류 안전 요구 조항에 대한 표준화를 제공합니다. 적합성 평가가 수행된 후에는 CE 표시가 부착됩니다. 제조업체에서는 이를 통해 기계가 기계류 지침 2006/42/EC에 포함된 모든 안전 요구 조항을 이행하는지 확인할 수 있습니다.

미국에서는, 일반적으로 UL 또는 OSHA로 표시됩니다. UL은 안전 표준을 발표합니다. 이러한 표준에는 주로 전기 장치와 구성품에 대한 요구사항이 포함됩니다. 미국 노동부이 산하 기관인 OSHA(직업 안전 및 보건 법령)에 따르면 작업장의 모든 전자 장비는 관련 UL 표준을 준수해야 합니다.

남미에서는, 기계류 안전에 대한 가장 적합한 지침이 브라질의 NR-12입니다. 이 지침은 작업자의 건강과 신체적 무결성을 보장하기 위한 기술적 기준, 기본 원칙, 보호 조치를 규정합니다. 또한 기계의 전체 라이프사이클에서 사고 방지를 위한 최소한의 요구사항을 규정하고 있습니다.

아시아에서 중국의 경우는 기술 제품이 CCC(중국 강제 인증) 시스템 규격에 따라 인증되어야 합니다. 대부분의 경우 국가마다 규격이 다릅니다.


기계를 수출하려는 경우 어떻게 해야 할까요?

적절한 적합성 선언 또는 기타 문서가 누락될 경우 기계가 세관에서 수입 허가를 받지 못할 수 있습니다. 이러한 경우 필요한 승인을 받는 것이 복잡하고 오래 걸리게 됩니다. 필츠가 국제 적합성 평가 절차 동안 기계 제조업체를 지원하는 것도 바로 이때문입니다. 이러한 "기계류를 위한 여권"을 생성하여 해외 시장에 접근할 수 있는 통로를 열어드리고 있습니다.


자세한 정보:

국제 적합성 평가 서비스

공장 및 기계류
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr