South Korea | 한국어

2019. 5. 28.

새로운 DIN EN ISO 20607의 현재 상태는 어떤가요?

현재 새로운 국제 규격이 ISO 20607로 개발 중입니다. 이 규격은 기계류 지침 핸드북 디자인에 대한 기본 요구사항을 규정하고 있습니다. 새 규격은 기계류 지침과 조율될 것이므로 안전 구성품도 그 영향을 받게 됩니다. 새 규격의 현재 버전은 이미 엔지니어링 개발 작업의 안정적 기준으로 사용할 수 있는 상태입니다. 이 규격은 2019년 중에 발행될 것으로 보입니다!

기계류 지침과의 관계는 어떻게 되나요?

규격 초안의 부록 ZA는 기계류 지침 MD 2006/42/EC와의 관계를 규정하고 있습니다. 따라서 이 규격은 기계류 지침 핸드북을 만들기 위한 가이드라인입니다.

prEN ISO 20607에서는 기계 수명 주기의 전 단계를 고려하면서 지침 핸드북의 안전 관련 내용, 해당 구조와 프레젠테이션을 다루고 있습니다. 이 규격은 잔류 위험에 대한 정보를 제공하기 위해 꼭 필요한 원칙을 확립합니다.

DIN EN ISO 20607이 EU의 공식 저널에서 발표되자마자 기계류 지침 2006/42/EC와의 적합성에 대한 판단 후 조율된 규격 목록에 등재될 것입니다. 과도 기간이 있을지 여부는 아직 확실하지 않습니다. 있다면 아마 최대 3년 정도 될 것입니다. 과도 기간을 크게 단축할 수도 있습니다.

엔지니어링 분야에 있어 DIN EN ISO 20607의 의미는 무엇인가요?

기계류 및 안전 구성품의 제조업체는 기존 및 미래 지침 핸드북에 대한 잠재적 결과 및 영향을 초기 단계에서 처리해야 할 것입니다. 규격에 부합되지 않는다는 것은 기계류 및 안전 구성품에 CE 적합성없다는 의미일 수 있기 때문입니다!

규격이 발표되자마자 ISO 웹 스토어에서 구입할 수 있을 것입니다.

 

DIN EN ISO 20607의 현재 상태
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr