South Korea | 한국어

2019. 6. 3.

협동 로봇 4.0: 충돌 측정 세트 PRMS와 규격을 준수하는 HRC

충돌 측정 세트 PRMS(필츠 로봇 측정 시스템)는 ISO/TS 15066의 테크닉 4에 따라 HRC 어플리케이션을 검증하기 위한 힘 및 압력 측정에 사용됩니다. PRMS는 높은 인기로 인해 이제 렌탈 외에 구매도 가능합니다!

PRMS의 다양한 이점: 관련 PRMS Assistant 소프트웨어를 사용하면, 측정된 힘 및 압력 값을 편리하게 평가할 수 있습니다. 전체 패키지에는 1일 교육 과정이 포함되며, 이 교육 과정에서는 실제 제품 구현 외에도 측정 시스템 및 규격 상황에 대한 설명을 제공합니다. 올인원 컨셉에는 PRMS의 소프트웨어 업데이트와 유지보수 및 보정이 포함됩니다. 측정 장치는 실리콘으로 만들어진 새 압축 요소 덕분에 훨씬 다루기가 쉬워졌으며 ISO/TS 15066에 따른 쇼어(Shore) 값을 재현합니다.

동영상에서는 필츠의 컨설팅 서비스 로봇 안전 전문가가 PRMS 사용 방법 및 사용자가 누리는 이점에 대해 설명합니다.

PRMS 동영상으로 가기

작동 중인 충돌 측정 세트 PRMS
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr