South Korea | 한국어

필츠의 환경보호와 에너지 효율성

필츠의 통합 에너지 및 환경 경영

취약점을 감지하고 폐기물 생성을 피하고자 필츠는 통합 에너지 및 환경 경영을 통하여 에너지 효율 개선과 환경 보호 노력을 꾸준히 모니터링하고 있습니다. 목표는 계속적으로 에너지 효율을 개선하고 환경보호를 실행하는 것입니다.

에너지 및 환경 관리

2016년 3월부터 필츠는 ISO 50001에 따른 에너지 경영시스템ISO 14001에 따른 환경 경영시스템을 운영하고 있습니다. 이 경영시스템은 환경 친화적이고 에너지 효율적인 방식을 사용한 작업과 생산이라는 목표를 지속적으로 실현하는 데 활용됩니다.

공급업체

공급업체들은 필츠의 유해물질 관리에 밀접하게 협력하고 있습니다. 에너지 효율 및 환경보호 문제는 제품 및 서비스 조달 시 의사결정에 영향을 주는 추가적인 요소입니다.

다양한 분야에서의 환경보호

원자재:

필츠는 100% 재활용된 종이로 제품을 포장합니다. 이를 통해 원자재를 절약하고 필름 폐기물을 최소화합니다.

CO2 배출량:

Peter Pilz 기술 센터에서 건물 축열을 수행하고 필츠의 신규 사옥에서 지열 에너지를 사용함으로써 CO2를 감축합니다. 발전에는 태양광 시스템을 사용합니다.

유해물질:

무연 용접으로 전환함으로써 오염물질의 감소에 상당히 기여하였습니다.

폐기물:

폐기물은 재활용됩니다.

WEEE - 전기 전자 장비 폐기물

WEEE(전기 전자 장비 폐기물)에 대한 지침 2012/19/EU가 2012년에 공표되었습니다. 이 유럽 지침은 무엇보다도 제조사의 전기 전자 장비 표기와 회수에 대한 사항을 다루고 있습니다. 이 지침의 목적은 장비를 적절하게 폐기하고 재활용하는 것입니다.

필츠의 제품들은 이 유럽 지침의 범위에 포함되기 때문에 이 지침이 적용되는 필츠의 모든 자회사들이 각 지역에 등록되어 고객에게 폐기 방법을 제공하고 있습니다. 실제로 지침이 시행되는 세부 방법은 국가별 약관을 확인하세요.

약관 보러 가기

제품과 시스템

지속가능성은 필츠의 핵심적인 기업 목표입니다. 친환경적 재료 및 에너지 절약 기술을 이용하여 환경 친화적인 제품을 개발하는 것이 필츠의 목표입니다. 에너지 효율성은 개발부가 신제품과 지속적인 기술 개발을 위해 강조하는 구체적인 요구사항 중 하나입니다. 이를 통해 에너지 효율성 문제를 제품 수명 주기 초기에 확실하게 고려됩니다. 에너지 효율성은 액추에이터 기술 관련 기능뿐 아니라, 모든 컨트롤러, 릴레이 및 센서에도 적용됩니다. 

지속가능성과 환경보호에 대한 약속

Blue Competence Initiative

필츠는 VDMA 지속가능성 이니셔티브인 Blue Competence Initiative의 회원입니다. Blue Competence는 지속가능성 분야에서 기계 엔지니어링 산업을 위한 네트워크를 구축하며, VDMA의 리소스, 전문 지식 및 역량을 공유합니다. 우리는 파트너십을 통해 기계 엔지니어링의 지속가능성을 위한 12개 원칙을 준수하고자 합니다(www.bluecompetence.net/about).

ÖKOPROFIT seal

필츠는 2007년부터 지구 환경 보호 활동에 대해 독일 에슬링겐 시로부터 ÖKOPROFIT seal을 수여 받았습니다.