South Korea | 한국어

조작 방지

기계를 위한 안전 가드 잠금

보호 장치가 조작되면 심각한 사고 또는 기계류 손상이 발생할 수 있으며 이로 인한 법적 및 경제적 위험은 계산하기 어렵습니다. 조작의 원인을 확인하고 이를 피하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

왜 플랜트와 기계류가 조작되었습니까?

기계류 안전 장치가 사용자에 의해 조작되는 것은 흔한 일입니다. 이는 이동식 가드와 기계식 고정 가드에 가장 많이 발생합니다.

기계 운영자와 사용자가 기계를 조작하여 동료를 위험에 처하게 하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 더 빠른 작업, 편리성, 시간 및 성능에 대한 압박감, 열악한 인체 공학 또는 작동 모드의 단순화 등입니다. 그 결과는 사고로 이어지며 이는 경미한 부상에서 사망에 이르기까지 다양합니다.

 

조작을 유발하는 동기가 없어야 합니다!

자동화 전문가이자 안전 장치 제조업체로서 당사는 사람, 환경, 자산의 보호를 목표로 합니다. 그러나, 이것은 기계가 의도된 목적에 따라 운영되고 보호 장치가 조작되지 않은 경우에만 가능합니다.

 

어떻게 조작에 대응할 수 있을까요?

무엇보다도 먼저 조작의 동기를 파악하는 것이 필요합니다. 사용자 친화적이지 않은 기계가 그러한 동기 중 하나입니다. IFA에서 게시한 평가 제도(Institute for occupational health and safety of German statutory accident insurance)가 조작의 동기를 계산하는 데 필요한 지침으로 사용될 수 있습니다. 이는 잠재적인 약점 및 그러한 약점을 해결하기 위한 방법을 체계적으로 보여줍니다.

 조작 동기를 파악하기 위한 평가 제도

 조작 동기를 파악하기 위한 평가 제도

기계 제조업체 및 운영자는 조작의 결과에 대한 책임이 있습니다.

일반적으로 보호 개념은 기계가 개발되는 것과 동시에 설계되는 것이 좋습니다. 이는 다음을 포함합니다.

  • 요구사항 매뉴얼의 요구사항 정의
  • 보호 개념 및 기계 기능을 동시에 개발
  • 조작의 동기 파악
  • 보호 개념 최적화
  • 조작 동기를 줄이는 효과 점검 

기계 설계의 계획 단계에서 기계의 모든 작동 모드를 확인하고, 그게 적합한 보호 개념을 마련하십시오. 요청된 변경사항은 초기 단계에서는 힘들이지 않고 수용할 수 있습니다.

기계류가 이미 유통되고 있는 경우, 상황 설명서를 작성하고 정기적으로 원인을 분석해야 합니다. 판매 및 유지보수 담당자는 조작의 동기가 있는지, 또는 안전 장치가 이미 실제로 조작되었는지를 평가할 수 있습니다.

조작이 확인된 경우, 이에 대한 동기를 먼저 파악하고 안전 개념을 개선해야 합니다. 동일한 기능을 수행하는 안전 장치로 교환하면 됩니다(예: 필요하다면 안전 게이트를 라이트 그리드로 교체). 통합 안전 기능이 있는 드라이브 컨트롤러도 설치할 수 있습니다.

기계 운전자기계 제조업체 모두 안전 장치 조작을 방지해야 합니다. 시스템 수명 주기 전체에 대해 책임 및 법적 책임을 규제하는 법이 있습니다.

유럽에서는 안전 장치 조작을 명시적으로 금지하고 이를 법에 따라 처벌 가능하도록 규정하고 있습니다. 제조업체는 생산 오류 및 제조상의 결함, 지시 오류에 대해 법적 책임이 있습니다. 또한 작업자는 잠재적인 신체 상해에 대해 법적 책임을 집니다.

플랜트 및 기계류에 대한 안전 장치 조작을 방지하는 방법에 대해 조언해 드리겠습니다. 당사의 서비스는 위험 평가에서부터 적합성 선언에 이르기까지 다양합니다.


상세 정보:

기계류 안전 서비스 종류

필츠에서 새롭게 나온 안전 백서 Safety Compendium 개정판에서 기계류 안전에 관한 모든 지식을 얻어가실 수 있습니다.

Safety Compendium