South Korea | 한국어

국제 컴플라이언스 - 미국

즐거운 미국 여행 되세요! 기계류에 대한 미국 규정 컴플라이언스.

즐거운 미국 여행 되세요! 기계류에 대한 미국 규정 컴플라이언스.

미국으로 수입되거나 미국에서 운영되는 기계류에는 주 또는 지역에 따라 각기 다른 복잡한 규정이 적용됩니다. 예를 들어, OSHA(직업안전보건국) 또는 UL의 시험 규격은 시장 승인의 필수 요건입니다. 이는 신규 기계, 사용 중인 기계, 수리 및 확장된 기계 모두에 해당됩니다.

따라서 미국에서 기계류를 판매하는 제조업체라면 기계가 작동되는 지역에서의 운영 허가를 원활히 취득할 수 있도록 설치 단계에서 모든 사양 및 요건을 충족하도록 해야 합니다.

그리고 미국 현지의 기계류 운영자 또한 기계 작동이 안전하게 이루어지도록 할 의무가 있습니다. 여기에는 무엇보다도 LoTo 시스템을 갖추는 과정이 중요합니다.

필츠는 미국 현지 규정 컴플라이언스를 위해 지역 기관으로부터 기계류 인증을 받기 위한 필수 문서를 모두 제공해 드립니다.

특히 미국의 특수한 전기적 요구 사항에 대해서는 기계의 설계 단계부터 설계 평가를 실시하는 것이 좋습니다. 그런 다음에는 위험성 평가와 LoTo 시스템부터 미국 규정 컴플라이언스에 대한 검증 보고서에 이르기까지 필요한 모든 조치를 필츠가 수행합니다. 필요하다면 현지 당국과의 조정 업무까지도 필츠에게 맡기셔도 됩니다.

IC-USA

다음과 같은 서비스를 통해서 기계류 관련 미국 규정 컴플라이언스를 위한 도움을 드립니다.

미국 규정 컴플라이언스를 위한 도움을 드립니다.

* NFPA = 미국방화협회. NFPA79 규격은 미국 내 전기 산업 기계류에 대한 요건을 규정하고 있습니다.

OSHA(직업안전보건국)

OSHA(직업안전보건국)

미 당국은 작업 현장의 안전 및 건강 문제를 담당합니다. OSHA가 정한 규정은 미국 내 고용주/기계 운영자가 반드시 준수해야 합니다. 규정 준수 여부는 현장에서 정기적인 검사를 통해 확인됩니다.

OSHA에서는 특정 전기 제품이 NRTL의 승인을 받을 것을 요구합니다.

NRTL(국가공인시험소)

NRTL(국가공인시험소)

NRTL은 OSHA가 공식적으로 인정하는 인증기관입니다. NRTL은 대상지인 미국에서 기계류에 사용할 제품을 평가, 시험 및 인증합니다. NRTL은 온라인으로 공지되는 등록 번호를 이용하여 해당 제품이 승인되었음을 확인하고 이에 따라 라벨링을 합니다(예: UL 또는 TÜV 로고).

한 눈에 보는 장점

  • 시간과 비용 절약: 필츠는 고객의 기계 설계 단계에서 미국 내 규정 사양을 모두 만족하도록 보장해 드립니다.
  • 규격에 맞는 문서 일체를 준비하여 지역 당국으로부터 승인/작동 허가를 받아드립니다.
  • 완전한 원스톱 서비스: 지역 필츠 담당자는 전체 프로젝트를 포괄적으로 조율할 뿐만 아니라 미국 내 당사 전문가와의 조율도 담당하고 있습니다.
  • 법적 정확성: 미국 내 필츠 전문가들은 규격 및 지침의 모든 최신 요건에 대해 잘 알고 있습니다.
  • 문서 처리 과정 최적화: 필츠는 다른 장소에서 기계류를 제작하거나 시운전하는 경우에도 표준화된 국제 문서를 제공합니다.