South Korea | 한국어

록아웃 태그아웃: 위험한 에너지 관리

록아웃 태그아웃: 여러분의 안전을 위한 Pilz의 서비스

록아웃 태그아웃: 위험한 에너지 관리

산업 종사원들에게 위험을 일으킬 가능성이 있는 많은 에너지원이 있습니다. 따라서 미국 규정 29 CFR 1910.147 및 유럽 작업장 규정에서는 기계 및 기타 작업 장비를 에너지원에서 격리시키라고 요구할 뿐만 아니라 우발적으로 전원이 다시 켜지는 일이 없도록 보안 장치를 갖추어 놓으라고 요구하고 있습니다.

록아웃 태그아웃 -유럽에서 사용이 점점 증가하고 있는 접근법

록아웃 태그아웃(LOTO) 프로그램은 유럽에서 점점 사용이 증가하고 있어서 더 이상 북미만의 안전 접근법으로 보이지 않습니다. 특정 LOTO 절차를 작성하는 회사들이 점점 많아지고 있다는 사실은 업계가 '최상의 실용적인' 접근법 쪽으로 기울어지고 있다는 것을 여실히 보여주는 것입니다.

Pilz – 록아웃 태그아웃 서비스를 제공하는 여러분의 파트너

유럽에서는 작업장에서의 LOTO 프로그램을 사용하라고 법으로 지정하여 강제적으로 요구하고 있지는 않지만 LOTO 절차가 최상의 해결책으로 보이는 특정 법률 규정이 있습니다. 이러한 규정은 전세계의 플랜트를 미국 규정 29 CFR 1910.147을 준수한 LOTO를 이행하게 함으로써 성취됩니다. 29 CFR 1910.147는 회사들에게 최소한 다음과 같이 이행하라고 요구합니다.

1. 전체적인 LOTO 정책을 마련
2. LOTO 절차가 필요한 기계 목록 작성
3. 기계를 록아웃 및 태그아웃하기 위하여 필요한 모든 장비가 갖추어져 있는지 확인
4. 확인된 기계류에 대한 LOTO 절차 작성
5. 위험한 에너지 및 LOTO 절차를 인식하도록 직원들을 교육

Pilz는 2 단계 즉, LOTO 분석 및 LOTO 절차 개발 등으로 구성된 일체의 록아웃 태그아웃 시스템 패키지를 제공하고 있습니다. 이 두 개의 솔루션은 당사의 고객을 위해 한 개의 실용적인 맞춤형 패키지에 결합시켰습니다.

록아웃 태그아웃의 일환으로써 Pilz는 다음과 같이 수행할 계획입니다.

  • 위험한 에너지를 안전하게 관리할 수 있도록 맞춤형 록아웃 태그아웃 절차를 작성
  • 기존의 장비 및 절차를 분석
  • 규정 요건에 부합하는 새로운 절차를 작성
  • 일목요연한 그래픽 형태의 로그아웃 태그아웃 카드를 장비에 설치
  • 소규모 정비 작업을 수행할 때 에너지원을 모두 격리시킬 필요가 없는 경우에 기계 작업에 사용할 수 있는 대안을 마련

록아웃 태그아웃 서비스의 장점

  • 귀사의 플랜트에서 간단하면서도 안전하고 효율적인 방법으로 로그아웃 태그아웃을 실행함으로써 많은 이득을 얻을 수 있습니다.
  • 귀사의 장비별로 Pilz에 의해 마련된 기계별 LOTO 절차로부터 혜택을 누릴 수 있습니다.
  • 장비의 대체 안전 장치 및 부분적 전원 공급 중단을 활용할 수 있도록 정비 작업이 분명하게 규명되어 있어서 유익합니다.
  • 당사의 LOTO 서비스(록아웃 태그아웃)를 이용하여 생산성을 증대시킬 수 있습니다.