Brasil | português

4 de ago de 2015

Nova geração do PSENvip 2

Com a nova geração do sistema de proteção baseado em câmeras PSENvip 2, você terá um ganho devido a um manuseio simples e uma produtividade mais alta.

O sistema de proteção baseado em câmeras PSENvip é uma solução para o monitoramento e o comando eficazes de prensas dobradeiras. Com a nova geração do PSENvip 2, os usuários têm um ganho adicional no manuseio e na produtividade.


Manuseio simples

A colocação em funcionamento e a configuração do PSENvip 2 ocorrem diretamente, por meio de uma interface de internet do comando da prensa dobradeira. Com isso, o usuário final pode realizar todos os ajustes a partir de uma central. Devido ao tamanho compacto, o PSENvip 2 pode ser montado de forma flexível, de modo que o receptor sempre possa ser apresentado a um ajuste confortável, diretamente com o display do comando da prensa dobradeira.


Máxima produtividade e alta disponibilidade da máquina

A partir de agora, a unidade de avaliação com a rápida funcionalidade FAST está integrada no sistema de automação PSS 4000. Dessa forma, o tempo de desligamento do sistema de proteção é reduzido, e o decurso da ferramenta da dobradeira fica em um mínimo. Dentre outras coisas, o volume da fiação é diminuído substancialmente. Devido à construção mecânica robusta, a iluminação de LED inovadora do transmissor e o visual harmonioso do receptor, o PSENvip 2 garante uma disponibilidade da máquina muito alta e também auxilia a aumentar a produtividade.
Além da variante com o módulo de avaliação básico, o PSENvip 2 também pode ser adquirido com um módulo de avaliação de produtividade, que oferece outras funcionalidades, como por ex., o processo dinâmico de bloqueio.


Resumo das vantagens:

  • Todos os ajustes podem ser realizados em uma central local
  • Formato compacto para uma montagem flexível
  • Ajuste flexível na respectiva aplicação, devido aos múltiplos módulos de I/O
  • Garantia do tempo de desligamento mais curto do sistema de segurança e do menor decurso da ferramenta da dobradeira
  • Redução do volume da fiação
  • Alta produtividade e disponibilidade da máquina
  • Maior segurança para as prensas dobradeiras

 

Outras informações:

Sistema de proteção baseado em câmeras PSENvip

Nova geração do sistema de proteção baseado em câmeras PSENvip 2