Brasil | português

22 de set de 2017

Guia para Aplicação da Diretriz de Máquinas – publicada a versão revisada 2.1

A Comissão Europeia publicou uma versão revisada do “Guia para Aplicação da Diretriz de Máquinas 2006/42/CE”. Atualmente, o guia está disponível somente em inglês.

A Diretriz de máquinas CE é uma norma importante para a fabricação de máquinas e instalações, porque define as exigências colocadas à segurança de máquinas e efetua uma adequação às normas legais válidas no espaço europeu. As formulações abstratas e as diferentes formas de explanação do texto da diretriz estimularam a elaboração de um “Guia de Aplicação da Diretriz de Máquinas 2006/42/CE” direcionado à aplicação prática. Assim, o guia do controle de mercado serve unicamente como ajuda de explanação, não tendo nenhum caráter de compromisso legal. A Comissão da UE publicou agora a versão revisada 2.1.


O que foi alterado nessa nova versão?

Alterações mais importantes se referem, entre outros, à área de “máquinas incompletas” e à “totalidade de máquinas”. Além disso, foi adicionada uma nova parte “Specific Guidance Documents”, contendo perguntas específicas que tratam dos seguintes assuntos:

  • §411 Barreiras de proteção física, componentes de segurança contidos na Diretriz de máquinas 2006/42/EC
  • §412 Classificação de equipamentos utilizados para erguer cargas com máquinas de elevação
  • §413 Equipamentos de comando de parada de emergência
  • §414 Dispositivos de proteção para máquinas furadeiras
  • §415 Veículos de transporte de carregamento manual para coleta de lixo doméstico com um mecanismo de compressão
  • §416 Equipamentos intercambiáveis para erguer pessoas com máquinas destinadas a erguer cargas

Esteja sempre por dentro das novidades na área de segurança de máquinas! A nova versão do “Guia para Aplicação da Diretriz de Máquinas 2006/42/CE” está disponível no site da Comissão Europeia.


Outras informações:

Normas em detalhes