Brasil | português

7 de fev de 2019

Inteligente significa automaticamente mais seguro?

A Indústria 4.0 terá efeitos sobre a “automação segura”. Se os processos de produção se tornam flexíveis e os componentes de máquinas e instalações se tornam mais autônomos, a segurança também deve ser novamente considerada.

A Indústria 4.0 vem acompanhada de processos de produção modulares e flexíveis. Elas têm efeitos sobre a “automação segura”. Como membro ativo da iniciativa tecnológica SmartFactoryKL, trabalhamos em uma rede de parceiros da indústria e instituições de pesquisa em diferentes grupos de trabalho sobre conceitos, padrões e soluções que formam a base pra uma tecnologia de automação altamente flexível.

O grupo de trabalho 1 “Infraestrutura inteligente” trabalha em um conceito de segurança dinâmico para certificação facilitada, total ou parcialmente automatizada, que será testada na instalação da Indústria 4.0 Smart Factory KL. O conceito é baseado em um protocolo de comunicação Ethernet industrial. Toda a instalação é composta por quatro linhas de produção separadas espacialmente, que estão conectadas através de um sistema de transporte sem condutor, o “Robotino”. Se o botão de parada de emergência PITestop active da Pilz for acionado, enquanto o “Robotino” se movimentar livremente entre os módulos, tudo será parado, exceto o “Robotino”. Se o “Robotino” estiver acoplado a uma linha de produção, o botão de parada de emergência vai parar a linha conectada. As outras linhas de produção podem continuar produzindo. Isso pode reduzir significativamente as quedas de produção. Com isso, pela primeira vez, o botão de parada de emergência poderia ser parametrizado de forma flexível através de cada linha de produção e não mais somente através de toda a instalação.

Além disso, os módulos individuais devem poder ser trocados durante a operação sem influenciar a produção de forma significativa. Em cada modificação de uma linha de produção modular é possível que surjam novas interdependências nas interfaces entre os módulos seguros da instalação. Por isso toda a instalação, do ponto de vista técnico, deve ser considerada como nova. Não se aplica uma simples transferibilidade: Módulo1 CE + Módulo2 CE = Máquina total CE!

Soluções inteligentes também não são automaticamente mais seguras, mas exigem uma consideração nova da solução de segurança. Seria ideal se, em caso de expansões ou ampliações da instalação, fosse possível aplicar um procedimento de certificação facilitado, total ou parcialmente automatizado. Por isso, o grupo de trabalho elabora uma solução, na qual será automaticamente verificado se, após a adição de dois ou mais módulos, é necessária uma nova consideração da segurança.

Se você quiser se aprofundar no assunto, recomendamos o documento oficial "Segurança em máquinas modulares" da Smart Factory KL, para o qual a Pilz colaborou.

Leia também nosso documento oficial sobre a Indústria 4.0.

Smart Factory KL