Brasil | português

28 de mai de 2019

Qual é o estado atual da nova DIN EN ISO 20607?

A nova norma está sendo desenvolvida internacionalmente como ISO 20607. Ela determina os requisitos fundamentais para a elaboração das instruções de operação das máquinas. Os componentes de segurança também serão afetados, uma vez que a nova norma será harmonizada com a diretriz de máquinas. A versão atual da nova norma já pode ser considerada uma base estável para as tarefas de desenvolvimento na área de construção de máquinas. A previsão é que ela seja publicada durante o ano de 2019.

Qual é a relação com a diretriz de máquinas?

O anexo ZA incluso na preliminar da norma determina a relação com a diretriz de máquinas MRL 2006/42/EG. Desse modo, a norma é válida como um guia para a criação das instruções de operação das máquinas.

A prEN ISO 20607 trata dos conteúdos relevantes para a segurança, da estrutura correspondente e da apresentação das instruções de segurança considerando o ciclo de vida completo da máquina em questão. A norma determina os fundamentos indispensáveis para evitar a ausência de informações, sobretudo aquelas relacionadas aos possíveis riscos residuais.

Assim que a DIN EN ISO 20607 for publicada no Jornal Oficial da UE, haverá uma presunção de conformidade para a diretriz de máquinas 2006/42/EG e a norma será incluída na lista de normas harmonizadas. Ainda não foi informado se haverá um prazo para tal ação. Se houver, ele deverá ser de três anos, no máximo. No entanto, também é possível que o prazo seja significativamente mais curto.

Qual é a importância da DIN EN ISO 20607 para a construção de máquinas?

Os fabricantes de máquinas e de componentes de segurança precisarão refletir antecipadamente sobre os efeitos e as repercussões possíveis das instruções de operação atuais e futuras. Se a norma não for atendida, a conformidade CE de máquinas e dos componentes de segurança poderá não ser concedida.

Assim que a norma for publicada, ela poderá ser encomendada pela loja virtual da ISO.

 

Estado atual da DIN EN ISO 20607