Brasil | português

Qualidade na Pilz

Sistema de gestão de qualidade da Pilz de acordo com a DIN EN ISO 9001

A Pilz GmbH & Co. KG foi uma das primeiras empresas na Alemanha a ser certificada no setor de eletrônica industrial, em 1994. A Pilz mantém desde 1994 a sua certificação, sem interrupção. Pela rigorosa observância à ISO 9001, a Pilz fornece aos seus clientes a garantia de que, em qualquer etapa de desenvolvimento do produto, será feito o máximo para entregar produtos perfeitos e de alta qualidade.

Auditorias internas e externas são consideradas um estímulo para que a Pilz se aperfeiçoe continuamente em todas as áreas. A Pilz vê isso como parte integrante da filosofia da empresa em benefício dos clientes, dos fornecedores, dos funcionários e de toda a sociedade.

Certificado ISO 9001

Diretrizes sobre qualidade

Sistema de gestão de qualidade da Pilz de acordo com a DIN EN ISO 9001

Outras certificações

Certificado TÜV Süd

Unidade de produção testada e monitorada de forma permanente

O órgão TÜV Süd atesta que os produtos fabricados pela Pilz em sua unidade de produção e os meios, as ferramentas e as medidas utilizadas para a fabricação são adequados para manufaturar produtos eletrônicos de alta qualidade. Para isso, foi necessário comprovar, sob parâmetros rígidos, que as unidades de produção foram instaladas e operam tecnicamente, de modo a garantir uma qualidade uniforme na fabricação e nos produtos. O direito de exibição de uma marca de certificação do TÜV Süd está relacionado a parâmetros rígidos inspecionados e controlados regulamente pelo órgão de inspeção TÜV Süd.

Functional Safety Management (FSM) do desenvolvimento certificado

A Pilz se desenvolve de acordo com um sistema de gestão determinado por parâmetros e recomendações rígidos (Functional Safety Management), que corresponde às exigências conforme EN/IEC 61508.

O FSM foi testado segundo parâmetros importantes pelo TÜV e confirmado por um certificado. Os processos e as medidas fundamentais são submetidos a um teste rigoroso repetido todos os anos.

Certificado FSM

Órgãos de fiscalização de acreditação do DAkkS conforme a ISO/IEC 17020

Pilz – sua parceira para inspeções de dispositivos de proteção e segurança de máquinas

A Pilz GmbH und Co. KG, Ostfildern, conta com um organismo de inspeção independente certificado pela DAkkS , conforme a ISO/IEC 17020. Dessa forma, nosso serviço proporciona objetividade e uma alta disponibilidade para as suas máquinas.
O relatório de inspeção é fornecido e discutido com você. Se aprovada na inspeção, a máquina obterá um selo da Pilz.

Escopo da acreditação

Laboratório de teste EMV credenciado

Desde 2004, a Pilz mantém um laboratório de teste independente e credenciado pela DAkkS (Organismo de Acreditação Alemão). Isso confere à Pilz GmbH & Co. KG, em Ostfildern, a competência de realizar testes de compatibilidade eletromagnética (EMC) e segurança elétrica (testes de meio ambiente) e qualifica a empresa a emitir relatórios de teste reconhecidos internacionalmente conforme a ISO 17025.

Acreditação do laboratório de teste de EMC

Laboratório de teste independente e acreditado pelo Organismo de Acreditação Alemão (DAkkS, Deutsche Akkreditierungsstelle)
Certificação EG ATEX

Certificação de proteção EX (ATEX)

Na Pilz, aplica-se um sistema de gerenciamento de qualidade, que corresponde às exigências de acordo com Anexo IV da Diretriz do Conselho 2014/34/EU do parlamento europeu e do conselho para equipamentos e sistemas de proteção para utilização em áreas com atmosferas explosivas (ATEX).