Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Kit de medição de colisão PRMS para colaboração entre pessoas e robôs

O conceito completo para a validação das suas aplicações de CHR

Kit de medição de colisão PRMS para colaboração entre pessoas e robôs

Colaboração entre pessoas e robôs: não existem robôs seguros, somente aplicações robotizadas seguras.

A crescente interação entre pessoas e robôs requer novas soluções na área da robótica. O Pilz Robot Measurement System PRMS (sistema de medição por robôs da Pilz) auxilia você no percurso para uma colaboração entre homem e robô (CHR) segura e em conformidade com as normas e prescrições da ISO/TS 15066. Com o kit de medição de colisão PRMS, você valida as aplicações de pessoas e robôs ao determinar a força e a pressão que resultariam de uma possível colisão.

Graças ao nosso conceito completo, você trabalha sempre com o mais recente produto para a medição da colisão. O PRMS está disponível para ser comprado ou alugado. Garantimos uma medição estável e normativa devido a atualizações de software, manutenção e calibragem regulares.

Experimente o kit de medição de colisão PRMS em ação: Medição de colisão normatizada conforme a ISO/TS 15066

A colaboração entre homem e robô faz grandes exigências à segurança, pois as pessoas e os robôs dividem uma mesma área de trabalho sem cercas de proteção.
Por isso, a especificação técnica ISO/TS 15066 foi publicada para proteger os(as) trabalhadores(as). Conforme a ISO/TS 15066, os limites da dor no caso de uma possível colisão devem ser considerados nas aplicações de CHR do método 4 (sem grades de proteção). Se o encontro entre uma pessoa e um robô permanecer dentro dos limites definidos, a aplicação estará em conformidade com a norma. Por isso, as respectivas medições são necessárias em cada aplicação entre pessoa e robô. Saiba mais sobre o PRMS no vídeo.

Funcionamento do kit de medição de colisão

Medição da força

O aparelho de medição da força é equipado com molas e sensores para medir as forças atuantes no corpo humano.
As nove molas distintas estão equipadas com diferentes constantes de tensão e são utilizadas na medição de força para se ajustarem às várias regiões do corpo.

Medição de pressão

Com a ajuda das películas de medição de pressão, a pressão local é medida e compensada com os valores limite especificados na norma.
Para a validação e a digitalização dos valores de medição de força, bem como para a criação de relatórios de teste, está disponível uma ferramenta de software fácil. 

Medição de colisão com ajuda do PRMS

O conceito completo

Kit de medição de colisão PRMS
  • Alugar ou comprar conforme a necessidade
  • Treinamento prático de um dia com o produto
  • Aparelho medidor da força PRMSmdf (medição da força)
  • Películas de medição da pressão
  • Elementos de compressão
  • Scanner para avaliação das películas de medição da pressão
  • Aprimorado pacote de pós-venda: inclui manutenção, calibragem e atualizações de software
  • O conceito de aluguel inclui a manutenção, a calibragem e atualizações regulares
  • Robusto estojo de transporte

Suas vantagens com o kit de medição de colisão

  • Medição normatizada da força e da pressão
  • Validação precisa
  • Aplicação prática
  • Procedimento de medição padronizado
  • Avaliação realista dos locais de trabalho
  • Uso simples graças ao produto compacto e leve
  • Software com ferramentas de protocolo: para facilitar a avaliação, a visualização e a documentação
  • Adaptação flexível às condições ambientais, por exemplo, com as molas livremente acessíveis

Características do kit de medição de colisão

PRMS em detalhes
  • Processamento robusto
  • Componentes de alta qualidade
  • Molas livremente acessíveis
  • Software licenciado com ferramentas de protocolo

Portfólio de produtos: Kit de medição de colisão PRMS

Portfólio de produtos: Kit de medição de colisão PRMS

Kit de medição de colisão PRMS

O kit de medição de colisão PRMS é utilizado para a validação das colaborações entre pessoas e robôs, servindo para o registro da força e da pressão resultantes de uma possível colisão. O PRMS está disponível para ser comprado ou alugado.

No document created for '0010800232713780QG'.

This teaser will not be shown on frontend.

Peças de reposição PRMS

As peças de reposição do kit de medição de colisão PRMS incluem molas, películas de medição da pressão e elementos de compressão, bem como scanners e folha de calibragem.

PRMS Assistant

O software intuitivo PRMS Assistant auxilia você na instalação e na documentação.

Serviços PRMS

Solicite a manutenção e a calibragem regulares do seu kit de medição de colisão. Apenas desse modo é possível garantir uma medição estável e normatizada.