Compare 0
Vídeo tutorial
Espanha | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

SecurityBridge

Em segurança com SecurityBridge!

O SecurityBridge protege os controles da Pilz contra manipulações

Com o SecurityBridge, oferecemos um produto para a área de Industrial Security. O SecurityBridge protege os microcontroladores configuráveis seguros PNOZmulti 2 e o sistema de automação PSS 4000 contra manipulações pelo acesso não autorizado. Assim, você não dá chance para a espionagem e a manipulação, garantindo a segurança dos seus colaboradores e a disponibilidade da sua máquina.

SecurityBridge ganha o prêmio GIT Sicherheit Award 2019

Prêmio GIT Security

A aplicação de firewall SecurityBridge foi contemplada em 3º lugar com o prêmio GIT SICHERHEIT Award. O prêmio foi entregue em 27 de novembro de 2018 na SPS IPC Drives em Nuremberg. 

O GIT SICHERHEIT AWARD tem abrangência nacional e internacional. Três produtos inovadores conseguiram a maioria dos votos em seis categorias. O SecurityBridge participou da “Categoria A – Safety e IT Security na automação, segurança cibernética”. Ele surpreendeu os nossos clientes, os nossos parceiros, os participantes do mercado e os leitores das revistas GIT SICHERHEIT, GIT SECURITY e messtec drives Automation, superando os outros 14 finalistas.

Como usar o SecurityBridge

O SecurityBridge pode ser conectado à unidade de base do PNOZmulti ou ao controle CLP PSSuniversal PLC. Ele funciona como um servidor VPN, pelo qual é possível estabelecer uma Virtual Private Network (VPN) para um ou diversos PCs Cliente (PC de configuração). Com isso, a conexão entre PC e dispositivo fica protegida. Alterações na configuração de um projeto somente podem ser realizadas por um usuário que possui autorização correspondente. Isso impede o acesso não autorizado à rede protegida. Desse modo, a transmissão de dados entre o PC Cliente e o SecurityBridge fica protegida contra intercepção e manipulação.

Além disso, o SecurityBridge controla o tráfego de dados do processo e monitora a integridade do sistema de segurança. As alterações na soma de verificação informam sobre as modificações nos projetos do PNOZmulti e do PSS 4000.

SecurityBridge

Resumo das vantagens:

Vantagens com SecurityBridge
  • Proteção contra manipulação dos dados pelo gerenciamento de autentificação e de autorização
  • Aumento da disponibilidade do sistema, pois apenas os dados necessários (configuração e dados de processo autorizados) são transferidos
  • Encaminhamento dos dados de processo com baixa latência
  • Cobertura de alterações não permitidas no projeto pelo monitoramento da soma de verificação (CRC)
  • Prevenção contra acesso não autorizado, pois os dispositivos conectados em série ficam em uma rede protegida
  • Apenas os(as) usuários(as) que contam com a autorização correspondente podem realizar alterações na configuração dos projetos

Características técnicas:

  • Interface de usuário baseada na Internet para facilitar a configuração, o diagnóstico e a manutenção
  • Conexão a um sistema de autentificação central por RADIUS
  • Atualização contínua independentemente do sistema de controle
  • Entradas e saídas digitais integradas para ativar o túnel VPN, por exemplo
  • Servidor VPN para estabelecer um túnel VPN para a transferência segura dos dados
  • Interface USB para proteger e restaurar a configuração em uma memória USB.
  • LEDs para indicação das mensagens de erros e diagnósticos
SecurityBridge

Nosso portfólio de produtos: Industrial Security

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: pilz.gmbh@pilz.de

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: support@pilz.com