Россия | русский

Качество в компании Pilz

Система управления качеством компании Pilz в соответствии с DIN EN ISO 9001

Компания Pilz GmbH & Co. KG стала одной из первых немецких компаний в секторе промышленной электроники, прошедших сертификацию еще в 1994 году. С тех пор компания Pilz осуществляет сертификацию на непрерывной основе. В строгом соответствии со стандартом DIN EN ISO 9001 компания Pilz гарантирует своим клиентам, что на каждом этапе разработки продукции делается все, чтобы поставить безотказные и высококачественные изделия.

Компания Pilz рассматривает внутренний и внешний аудит как средство для непрерывного совершенствования во всех областях. Компания Pilz считает это неотъемлемой частью своей корпоративной философии, так как это необходимо в интересах клиентов, поставщиков, сотрудников и общества.

Сертификат DIN EN ISO 9001

Руководство по управлению качеством

Система управления качеством компании Pilz в соответствии с DIN EN ISO 9001

Дополнительная сертификация

Сертификат TÜV Süd

Осуществляется постоянная проверка и мониторинг производственной площадки

Бюро сертификации TÜV-Süd подтвердило, что устройства, произведенные на производственной площадке компании Pilz, а также оборудование и методы производства, пригодны для изготовления изделий электронной техники высокого качества. Для достижения этой цели, необходимо было доказать в рамках строгих условий, что, в техническом и организационном плане, производственные участки снабжаются и управляются таким образом, который гарантирует стабильное качество производства и выпускаемых изделий. Разрешение использовать знак безопасности TÜV Süd подчиняется строгим условиям, которые регулярно проверяются и контролируются уполномоченным органом TÜV..

Завод в г. Остфильдерн
Завод в коммуне Бетшдорф
Завод в коммуне Денкендорф
Завод в районе Цзиньтань

Сертификат системы управления функциональной безопасностью (FSM) для обеспечения развития

Компания Pilz работает в соответствии с системой управления, которая подчиняется жестким условиям и техническим требованиям ( Системауправления функциональной безопасностью), отвечающим требованиям EN/IEC 61508.

Система управления функциональной безопасностью была проверена согласно строгим стандартам TÜV, что подтверждено сертификатом. Основные процессы и методы подлежат строгим ежегодным проверкам.

Сертификат системы управления функциональной безопасностью

Инспекционный орган, аккредитованный организацией DAkkS в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17020

Компания Pilz — ваш партнер в области инспекции защитных устройств и безопасности оборудования

В компании Pilz GmbH & Co. KG, г. Остфильдерн, создан и работает независимый инспекционный орган, аккредитованный организацией DAkkS в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17020. Наш сервис обеспечивает объективность и высокую эксплуатационную готовность вашего оборудования.
Акт о проведении инспекции предоставляется для обсуждения. В случае успешного прохождения инспекции оборудование получает знак качества компании Pilz.

Область аккредитации

Аккредитованная испытательная лаборатория EMC

С 2004 в компании Pilz действует независимая испытательная лаборатория, аккредитованная DAkkS (Немецкий орган по аккредитации). Это обеспечивает компетентность компании Pilz GmbH & Co. KG (Остфильдерн) при проведении испытаний на электромагнитную совместимость (EMC) и электробезопасность (климатические испытания), а также позволяет компании оформлять протоколы испытаний, которые соответствуют требованиям стандарта ISO 17025 и признаются по всему миру.

Аккредитация испытательной лаборатории EMC

Независимая испытательная лаборатория, аккредитованная DAkkS (Немецкий орган по аккредитации).
Сертификация взрывобезопасности (EC ATEX)

Сертификация взрывобезопасности (ATEX)

Компания Pilz применяет систему контроля качества, которая отвечает требованиям Приложения IV Директивы 2014/34/ЕС Европейского парламента и Совета в отношении оборудования и защитных систем, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах (ATEX).