Россия | русский

Директива по машинному оборудованию

Документы Директивы по машинному оборудованию

В Директиве по машинному оборудованию описываются стандартизованные требования по охране труда и технике безопасности при взаимодействии человека и оборудования. Директива заменяет собой различные национальные нормы и правила в отношении безопасности машинного оборудования. Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC применяется с 29.12.2009 г.

Практическое «Руководство по применению Директивы по машинному оборудованию 2006/42/ЕС» используется при толковании текста Директивы. Данный документ ссылается, в том числе, на техническую документацию и роль оценки риска. Новая версия была издана Еврокомиссией в 2017 году. Скачать руководство можно с веб-сайта Еврокомиссии.

В контексте данной Директивы термин «машинное оборудование» означает сборные механизмы, состоящие из связанных деталей или компонентов, как минимум один из которых движется, которые соединены вместе и предназначены для определенной цели (см. статью 2 Директивы по машинному оборудованию).


Официальное название Директивы по машинному оборудованию: Директива 2006/42/EC Европарламента и Совета Европы от 17 мая 2006 года по машинному оборудованию, в дополнение к Директиве 95/16/EC (повторное слушание)


Нижеследующее также считается машинным оборудованием в контексте Директивы по машинному оборудованию:

  • Сборные узлы механического оборудования или комплексные промышленные установки
  • Компоненты обеспечения безопасности
  • Заменяемое оборудование, используемое для замены основных функций машин

В дополнение к перечисленному выше машинному оборудованию, существует список исключений, которые подпадают под действие Директивы по определению, но в отношении которых применяются иные положения законодательства.

Плановый пересмотр Директивы по машинному оборудованию

В Европе Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC является единственной правовой основой для всех компаний, занятых в сфере проектирования, строительства и продажи машинного оборудования. Машинное оборудование, импортируемое в пределы европейской юрисдикции, также должно соответствовать требованиям Директивы по машинному оборудованию. Текущая редакция Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC была опубликована в 2006 г. и стала обязательной для исполнения с 29 декабря 2009 г.

Еврокомиссия регулярно проверяет положения и директивы, чтобы обеспечить их соответствие новым требованиям и разработкам. Аналогичный процесс верификации также выполнялся для Директивы по машинному оборудованию. В 2016 г. Еврокомиссия провела общественные слушания относительно Директивы по машинному оборудованию с пользователями, на которых распространяются ее положения. Результаты привели к анализу изменений для обновления директивы. Затем общественность имела возможность представить отзывы и предложения по этому вопросу.

По результатам анализа было сделано заключение, что Директива по машинному оборудованию в целом соответствует требованиям, эффективна, результативна и последовательна, и способствует благосостоянию ЕС. Тем не менее, необходимы определенные усовершенствования и упрощения. Каждая редакция Директивы по машинному оборудованию должна обеспечивать большую юридическую ясность, простоту и адаптацию к техническому прогрессу. В случае с текущей редакцией Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC в официальном заявлении критике подверглись указанные ниже пункты.

  • Недостаточная согласованность с комплексной структурой ЕС (новый подход) и проблемы при реализации.
  • Недостаточная юридическая ясность относительно области применения и определений. Опыт внедрения пунктов директивы с определенными правовыми неопределенностями в некоторых из ее положений.
  • Трудности, созданные техническим прогрессом при переходе на цифровые технологии, например, обусловленные искусственным интеллектом или промышленным интернетом вещей.

Еврокомиссия опубликовала официальный «график» пересмотра Директивы по машинному оборудованию. С ним можно ознакомиться на домашней странице ЕС.

Согласно плану на будущее Еврокомиссия опубликует новую редакцию Директивы по машинному оборудованию прибл. к середине 2021 г. Но этот срок не является обязательным для исполнения. Можно предположить, что при условии 1 года консультаций и двух лет переходного периода выпуск новой редакции Директивы по машинному оборудованию состоится приблизительно после 2024 г.

Маркировка СЕ

Краткий обзор стандартов, гармонизированных в соответствии с Директивой по машинному оборудованию

Плакат по мерам защиты производственных участков и машин

Навигация по всему разнообразию стандартов! Плакат «Меры защиты производственных участков и машин - важные гармонизированные стандарты, соответствующие Директиве по машинному оборудованию» четко представляет стандарты A/B и C. В то же время вы получаете сжатый обзор нашей продукции, обеспечивающей безопасность.

Загрузить плакат сейчас!