Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PAScal Emniyet Hesaplayıcısı

Fonksiyonel emniyeti doğrulamak için hesaplama aracı

Kullanılan bileşenlere bağlı olarak PAScal Emniyet Hesaplayıcı, tesis veya makinedeki emniyet fonksiyonlarına yönelik elde edilebilir PL (Performans Seviyesi) ve SIL (Emniyet Bütünlüğü Seviyesi) düzeylerini hesaplar. Elde edilen sonuç, EN ISO 13849 standartlarına göre PL / EN/IEC 62061 standartlarına göre SIL düzeylerinde onaylanmaktadır. Araç otomatik şekilde gerekli olan işlemi belirtecektir. PAScal’ın tüm karmaşıklığını kolay, eğlenceli bir animasyonda tecrübe edin!

Ücretsiz indirme ve bağlantı

PAScal yazılımının lisansız sürümü ücretsiz indirilebilir. Gereksiniminize bağlı olarak, tam sürümde bulunan birçok ilave fonksiyonlardan faydalanmak için bir lisans anahtarı da satın alabilirsiniz.

Pascal ile ilgili sorularınız için aşağıdaki uluslararası yardım hattımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz: +49 711 3409-444 veya support@pilz.com.

PAScal hesaplama aracının avantajlarından faydalanın!

  • EN ISO 13849-1 standardına uygun emniyet fonksiyonlarının hesaplanması
  • Büyük projeler, güvenilir ve net bir şekilde yönetilebilir
  • Şirket ağ bağlantısında bulunan Yerel Merkezli Proje Yöneticisi sayesinde ekip işini kolaylıkla ve beraberce yapmak mümkün
  • Arama fonksiyonu sayesinde, bileşenler kolaylıkla bulunabilir
  • Kütüphanede değişiklik yapıldığında otomatik olarak güncellenen proje
  • 6 dilde raporlama ve navigasyon
  • TÜV-Süd denetim kurulu onaylı hesaplamalar
  • Verileriniz gizli kalır (PAScal sisteminizde çalışır)
  • Risk yönetim araçlarından gelen verileri kabul etme seçeneği
  • Üretici kütüphanesinden (VDMA 66413, Sistema, Excel, PAScal formatı vb...) elde edilen ithalat ve ihracat fonksiyonu sayesinde ürün bağımsızlığı
PAScal hesaplama aracının avantajlarından faydalanın!

Geniş aralıktaki fonksiyonellikler ile en üst performans

Geniş aralıktaki fonksiyonellikler ile en üst performans
  • PAScal, VDMA 66413 kütüphane formatını destekler
  • Üreticiler arası, verilerin standart hale getirilmiş sunumu
  • Editör farklı bileşen kitaplıklarının oluşturulmasını ve VDMA 66413 kitaplık biçimi gibi farklı biçimlere aktarılmasını sağlar

Uygulamalar

Adım 1 – EN ISO 13849-1 standardına uygun olarak bir proje oluşturun

Birinci adım proje veya makinenizin genel verilerini kaydetmektir. Bu, ayarlanmış bir çalıştırma sırasında dayanır veya alternatif olarak doğrudan proje yönetimi aracına girilir. Versiyon, mevcut tarihle otomatik olarak ya da kullanıcı tanımlı bir versiyon numarası üzerinden takip edilebilir.

EN ISO 13849-1 standardına uygun olarak bir proje oluşturun

Adım 2 – EN ISO 13849-1 standardına uygun olarak emniyet fonksiyonları oluşturun

Sonra, adım adım, her riski karşılamak üzere ilgili emniyet fonksiyonları oluşturursunuz. Emniyet fonksiyonlarına bir isim verin ve anlamlarını açıklayın. İster doğrudan gerekli PLr’yi (EN ISO 13849 standardına uygun) girin ister bunu risk boşluklarından belirleyin.

EN ISO 13849-1 standardına uygun olarak emniyet fonksiyonları oluşturun

Adım 3 – EN ISO 13849-1 standardına uygun olarak emniyet fonksiyonlarını modelleyin

Sonraki adım ise kullanılabilir devre şemalarından ayrı ayrı emniyet fonksiyonlarını modellemektir. Kapsamlı kütüphaneler sayesinde bileşenleri kendinizin girmesi zorunda kalmanız nadirdir. “Sürükle ve bırak” özelliği ile kolayca kütüphanelerden editör penceresine sürüklenebilirler.

Farklı bileşenler için fonksiyon arayın

Ne kadar çok kütüphane ve bileşen oluşturulursa, EN ISO 13849 standardına uygun şekilde doğru bileşenleri tanımlamak o kadar zor olur. Arama fonksiyonu burada çok faydalıdır. Temel cihaz seçildikten sonra yalnızca çeşitli versiyonlar veya uygulamalar arasından seçim yapmak gereklidir. Değerlendirmeye açıklayıcı detay eklemek üzere ilave belgeler, grafikler, devre şemaları ve benzeri öğeler herhangi bir zamanda eklenebilir.

Bileşen ürünlerinde döngülerin sayısına dayalı aşınma oranı mı var? Ardından entegre bir dönüştürme aracı, normal şekilde mevcut olan bilgilerden edinilen bu değerleri belirlemeye yardımcı olacaktır. Emniyet Hesaplayıcı, ilgili cihaz veya yapı için gerekli olan verileri görüntüler.

Araç ayrıca tabi ki CCF’yi (= Ortak Nedenli Arıza) de değerlendirir. EN ISO 13849-1'den gelen soru listesi, girişlerle ilgili yapılacak yorumlar hakkında kullanışlı bir kontrol listesi görevi görür.

Gerekli PLr emniyet seviyesi henüz elde edilmediyse, bu durum derhal kritik öğeler ile ilgili uyarılar şeklinde görünür hale gelecektir. Modelleme prosesi boyunca, SRP/CS Sonuç tablosunda EN ISO 13849-1 / EN/IEC 62061 standardına uygun olarak tüm emniyet fonksiyonlarına yönelik değerlendirmenin mevcut durumunu görüntüleyebilirsiniz.

EN ISO 13849-1 standardına uygun olarak emniyet fonksiyonlarını modelleyin

Adım 4 – EN ISO 13849-1 standardına uygun olarak son değerlendirme ve rapor

Son rapor, arşivlemek üzere gerekli tüm bilgileri içerir. Kapsamı, tasarımı ve dili gereksinimlerinize uyarlanabilir.

Tamamen yeni konfigürasyonlar nadirdir, verilerin çoğu sonraki bir projede kullanılabilir. Sonuç olarak EN ISO 13849-1 standardına uygun emniyet düzeyinin belirlenmesi yenilenmiş şekilde kolaydır!

EN ISO 13849-1 standardına uygun olarak son değerlendirme ve rapor

Ürün gamımız: Emniyet Hesaplayıcısı PAScal

PAScal Emniyet Hesaplayıcı - Lisanslar

PAScal Emniyet Hesaplayıcının gereksinimlerinize en iyi şekilde uyması için lisans seçiminizi yapın.
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
  • Belçika: +32 9 321 75 70