Türkiye | türkçe

17 Nis 2018

Hannover Messe 2018: Geleceğin fabrikası için yenilikler

Geleceğin fabrikası için trendleri ve yenilikleri keşfedin! 23 - 27 Nisan 2018 tarihleri arasında Hannover Messe'de fabrikanıza nasıl emniyetli şekilde otomasyon uygulayacağınızı göstereceğiz. Fuarda tanıtacağımız en önemli ürünümüz modüler ve Sanayi 4.0 uyumlu emniyetli kapı sistemi olacak.

Modüler ve esnek – Emniyetli kapı çözümü 4.0

Pilz'in modüler ve Sanayi 4.0 uyumlu emniyetli kapı sistemi ile özel emniyetli kapı sisteminizi oluşturun! Şimdi isteğe bağlı kaçış kapısı veya seri bağlantı seçenekleriyle donatılan emniyetli kapı sensörleri PSENslock ve PSENmlock farklı Pilz bileşenleriyle esnek şekilde birleştirilebiliyor. Bununla birlikte Emniyetli Cihaz Tanılaması (SDD) ile kontrol kabini içerisinde yüksek maliyetli ayrı bir kablo tesisatı kurma ihtiyacı ortadan kalkıyor. SDD ile Sanayi 4.0'ın amacına uygun olarak anahtarlarınızı ve emniyet kapılarınızı ayrı ayrı çalıştırabilirsiniz! Çözüm ayrıca basma düğme ünitesi PITgatebox ile birlikte sunuluyor. Aydınlatılmış basma düğme veya bir E-STOP düğmesi olarak kullanılabilen PITgatebox ile emniyetli kapı sisteminize ek operatör ve basma düğmeler ekleyebilirsiniz.

Modern fabrika için yeni çalıştırma kavramları

Geleceğin fabrikasında yeni makine çalıştırma kavramları gerekecek. Global yenilik PSENmat ile entegre anahtar işlevine sahip basınca duyarlı emniyet paspası sunuyoruz. Böylece PSENmat EN ISO 13856-1 uyarınca emniyetli alan izleme ile tesis ve makine çalıştırma özelliklerini bir sensörde birleştiriyor. Belirlenmiş, işaretli paspas alanları sayesinde operatör, entegre edilmiş anahtar işlevinden faydalanabilir ve elleri serbest çalışabilir. PSENmat bu şekilde engellerden arındırılmış bir çalışma alanı oluşturuyor ve açık bir görünümün sağlanamadığı alanlarda kaza risklerini azaltıyor. PSENmat geleceğin fabrikası için gerekli olan, örneğin insan ve makine tarafından paylaşılan çalışma alanlarını koruyor.

PNOZmulti 2 ürün seçenekleri işlev olanaklarını genişletiyor

Hannover Messe'de yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrolörler PNOZmulti 2 için iki yeni modül tanıtılacak. Mekanik preslerin emniyetli şekilde izlenmesi için Pilz ürün portföyüne yeni çift kutuplu yarı iletken çıkış ekledi. Modüler program sayesinde pres operatörleri 12 saniyeden daha kısa sürede akıllı ve hızlı kapatma özelliğinden yararlanabiliyor!

PNOZmulti küçük kontrolörler için emniyetli analog giriş modülleri dünyada bir ilktir. Daha açık tanılamadan yararlanın! İlk kez ortalama alma veya basınç farkı hesaplaması gibi aritmetik işlevler analog değerlerin yapılandırılmasını kolaylaştırıyor.

Hannover'de 23 - 27 Nisan 2018 tarihleri arasında bunlar ve sensör, kontrol ve sürücü teknolojisi ile yazılım ve hizmetlerle ilgili daha farklı yenilikleri sunacağız.
Merak ediyor musunuz? Bizi Salon 9, Stand D17'de ziyaret edebilirsiniz. Sizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz!


Ayrıntılı bilgiler:

Yeniliklere önceden özel bir bakış

Geleceğin fabrikası için yenilikler