中国 | 中文

Pilz电子商务服务

Pilz电子商务服务

利用我们的电子商务解决方案,我们支持多渠道方案,进而为您提供多种销售渠道。

作为客户,您不仅可以在线获得各种信息,还可以在我们的在线商城订购产品或与基于标准化数据交换格式的Pilz系统进行电子通信。

除了提高灵活性,流程成本也可通过自动化标准流程而大幅减少。减轻您的管理工作量,节省时间与管理成本

想要深入了解我们的电子商务解决方案?如果您在安装及应用方面有任何疑问,我们的电子商务联系人可为您提供协助。

在线商城

在全球市场中,真正重要的是保证能够随时提供信息、产品及零件,并为每一笔完成的交易提供全面的总览。通过Pilz在线商城,可以非常便捷地进行在线购买。全球范围、多种语言

用户可获得的优势:

  • 安全访问与身份验证(注册与登录)
  • 操作简便、快捷
  • 一年365天、每天24小时查看产品供货情况
  • 显示交货时间
  • 使用整个产品目录
  • 依具体情况存储个性化用户配置文件
在线商城

EDI(电子数据交换)

EDI表示电子数据交换,可以使您的商品管理系统直接与供应商的商品管理系统连接。作为采购方,您可以直接在Pliz系统上下订单。订单、订单确认及发票自动电传不仅可以减轻人员工作量,还可减少错误。

电子数据交换

用户可获得的优势:

  • 标准化格式全自动数据交换
  • 信息流与时间无关,因此更快速。
  • 收集、传送数据时可节省时间及成本
  • 可在全球范围内实现数据传输
  • 提高主数据质量及流程安全性
  • 降低出错率

传输EDI数据时,Pilz支持以下经过验证的数据交换标准

  • 结构化数据国际跨行业标准EDIFACT(联合国行政管理、商务与运输用电子数据交换)
  • 德国汽车行业EDI标准
  • 数据通信系统SMTP(简单邮件传输协议)、X400(基于OSI模型的电子邮件系统,可替代互联网电子邮件),HTTPS(超文本传输协议安全)以及OFTP(奥德特文件传输协议)

开放式目录接口(OCI)

Pliz在线商城支持开放式目录接口(OCI),即:电子采购系统与其它任何目录之间直接传输产品数据及购物篮的指定接口。接口可将您的商品管理系统与Pilz在线商城直接连接。这样,您就可以在您的系统中直接对Pliz所有的产品数据进行访问。该程序还支持内部审核流程。

开放式目录接口

目录交换格式BMEcat

目录交换格式BMEcat

目录交换格式用于在供应商与采购方之间交换电子产品目录。这将有助于采购流程的标准化及简化。BMEcat是一种基于XML的标准化目录数据传输交换格式,包含价格及技术详情。通过数据构建,产品数据不仅更容易交换,还可用于多种输出媒体及应用目的,如:打印或互联网。

Pilz支持标准BMEcat或基于CSV/Excel的衍生格式。

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn