中国 | 中文

与CANopen和EtherCAT的网络连接

使用网关将各种Pilz系统连接到CANopen和EtherCAT时减少工程工作量。

Gateways PSSnet用于将控制系统PSSuniversal PLC和PSSuniversal multi、运动控制系统PMCprimo和诊断设备PMI集成到EtherCAT和CANopen通信网络。减少工程工作量是这些网关的一个特点。设备上的LED指示灯加快并简化了诊断过程。


Gateways PSSnet的优势:

  • 由于采用了固定、预定义的
    映射,减少了工程工作量
     
  • 通过网络服务器可以轻松地调整和扩展配置 - 例如,可以用这种方式更改IP地址
     
  • 无需额外的配置工具
     
  • 可通过设备上的状态 LED 执行诊断功能;
    可通过网页服务器执行
    更全面的诊断。
     
  • 在网页界面可显示出现场总线数据和
    输入值,使得调试更轻松、
    维修更简便。
     

使用Gateways PSSnet轻松地将Pilz系统和组件整合到您的现有架构中。自动化:完整且简单!


更多信息:
 

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn