中国 | 中文

使用 PNOZmulti 2 安全地监控驱动

使用可配置控制系统 PNOZmulti 2 的最新运动监控模块可以安全地监控驱动。

Pilz 的最新运动监控模块可提高设备和机械的生产率。可供应适用于单轴双轴的安全监控模块。使用 Mini I/O 工业接口时,可使用特定于驱动的连接电缆连接所有常用的增量式编码器。


以更低成本实现最高安全性

安全运动监控不仅用于保护操作及维护人员,对于避免设备和机器发生机械损坏也十分重要,例如如果运行过快,则可确保生产过程平稳进行。

  • 为速度可调节的电源驱动系统实施符合 EN 61800-5-2 的安全功能
  • 用于提高应用可用性的综合运动监控功能
  • 通过 PNOZmulti Configurator 中的认证软件模块简化功能配置

 
用于监控驱动的运动监控功能:

  • 安全速度范围:SSR
  • 安全速度监控:SSM
  • 安全方向:SDI
  • 安全操作停止:SOS

因此,可配置控制系统 PNOZmulti 2 更加灵活,并适用于更多应用领域。自动化:完整且简单!


更多信息:

可配置控制系统 PNOZmulti 2

使用 PNOZmulti 2 的最新运动监控模块可以安全地监控驱动。
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn