中国 | 中文

配有 Powerlink 连接的 PNOZmulti 2

新的 POWERLINK 通信模块现已可用于可编程控制系统 PNOZmulti 2。

新型 POWERLINK 通信模块使 PNOZmulti 2 基础单元可以在左侧扩展并连接到 Powerlink 网络。因此,除了 Profibus-DP、EtherCAT、CANopen 和 Modbus TCP 之外,又增加了一种通信模块。

Powerlink 在同一系统中融合了以太网和现场总线的优势:原有以太网的属性,以及成熟、稳定的 CANopen 机制,同时兼具实时性能。


优点概览:

  • 可选择是否连接 Powerlink 网络(支持通过以太网的
    CANopen)
  • 通过较高层级的 Powerlink
    主站控制系统进行实时通信
  • 通过通信模块进行双向信令和控制
  • 诊断概念 PVIS 可通过 PNOZmulti Configurator 激活,
    同时可集成单独的用户文本


PNOZmulti 2 使用安全,是适用于全球所有机器类型的安全标杆。


更多信息:

可编程控制系统 PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 现已提供 POWERLINK 连接
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn