中国 | 中文

简单、灵活而安全 – PNOZmulti

您是否注意到可配置控制系统的多样化应用选项?点击视频并准备好微笑吧!

PNOZmulti 可配置控制系统用于在设备或机器上实施多重安全功能。该系统的特性包括高度灵活性、详细的诊断选项和简单的配置工具。


快速配置

使用 PNOZmulti Configurator 可以快速而简单地创建安全功能。这一直观的软件工具的突出特点是其软件功能块十分丰富,并且操作简单。


灵活应用

即使存在更高级别的操作控制系统,也可以通过连接所有常用通信网络使用 PNOZmulti,从而提供了最大的灵活性。各种扩展模块,例如安全速度和静止监控器或连接模块,使系统更完善。


简单诊断

PNOZmulti 可配置控制系统还提供简单、灵活的诊断功能。可以用多种格式显示错误消息。实际上,这意味着更少的机器停机时间和更高的设备可用性。

PNOZmulti - 所有类型机器的全球安全标准!


关于 PNOZmulti 可配置控制系统及其灵活应用的更多信息:点击视频并准备好微笑吧


更多信息:

关于 PNOZmulti Mini、PNOZmulti 和 PNOZmulti 2 控制技术视频播放列表 (Youtube)

Pilz 控制技术

简单、灵活而安全!PNOZmulti 可配置控制系统
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn