中国 | 中文

PSS 4000:系统,全局机械安全

得益于众多新功能,PSS 4000自动化系统在国际市场上得到普遍应用,与使用的设备无关。

不同市场对自动化系统有不同的要求。因此,根据地区使用不同的编辑器和通信协议。得益于广泛的功能和特性PSS 4000自动化系统完全满足了这些要求。


灵活多样且独立于机器的应用程序

PSS 4000自动化系统的控制系统可集成到各种自动化体系结构。硬件可通过Ethernet/IP、EtherCAT、CANopen、Modbus TCP和Profibus-DP进行通信。因此,轻松实现独立于机器的应用程序。


安全自动化功能的各种编辑器

通过提供多种编辑器确保了编程语言的选择灵活性。多种编辑器 - PAS LD(梯形图)、PAS STL(结构文本)和PAS IL(指令表)可根据EN/IEC 61131-3用于PLC编程,PASmulti用于配置安全和自动化功能


在国际应用程序中使用您自己的语言

使用本土语言也让软件的理解和操作变得更简单。作为一项新功能,菜单语言、帮助菜单、安装支持、安全手册和系统描述现在有八个语言版本(德语、英语、意大利语、中文、西班牙语、法语、日语、葡萄牙语)。

PSS 4000自动化系统的使用与国家/地区、行业和应用无关:完整而简单!


更多信息:

PSS 4000 自动化系统

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn