中国 | 中文

PNOZmulti 2 - 集成到PROFINET网络

更加灵活 - PROFINET通信模块已可用于PNOZmulti 2可配置控制系统!

PNOZmulti 2可配置控制系统现可使用PROFINET通信模块在左侧扩展。除了Ethernet/IP、CANopen、EtherCAT、Modbus TCP、Profibus-DP和Powerlink之外,PNOZmulti 2又多了一个通信选项。

作为一个开放式系统,PNOZmulti 2十分灵活,可在行业范围内广泛应用,不受更高等级的操作控制系统的限制。


优点一览:

  • 能够连接PROFINET(IO设备)
  • 接口切换消除了数据冲突
  • 用户友好型诊断和控制信息保证了最短的设备停机时间和高利用率
  • 通过通信模块进行双向信令和控制
  • 诊断概念PVIS可通过PNOZmulti Configurator激活,
  • 单个客户文本也可集成


PNOZmulti 2 使用安全,是适用于全球所有机器类型的安全标杆。


更多信息:
 

PNOZmulti 2 可配置控制系统

PNOZmulti 2 - 集成到PROFINET网络
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn